This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳定时间较短的 DAC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760, DAC80502, DAC8832, DAC60502, DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927556/dac-with-low-settling-time

主题中讨论的其他器件:DAC7760DAC8760DAC80502DAC8832DAC60502DAC7750

我们正在搜索具有以下规格的 DAC、

稳定时间:<=10us
更新速率:>=100 KHz
分辨率:>=12位
通道数:2 (1个用于电流输出,1个用于电压输出)
电流输出:4至20mA
电压输出:0至10V
数字接口:SPI 或 I2C (首选 SPI)

但我们在 TI 网站上找不到任何符合这些规格的器件。 我们想知道您的任何 IC 是否支持上述规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    我们最接近 DAC8760/DAC7760。 不过、由于稳定时间略长于10µs μ s、因此您可能难以实现该采样率。 否则、此器件满足您的要求。

    如果趋稳和更新速率更重要、则可能需要考虑使用电压输出 DAC、然后以分立方式实现您自己的电压至电流转换。

    您可以考虑我们的非缓冲器件、如 DAC8832、或缓冲器件、如 DAC80502。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速响应。 我将检查这些内容、并很快回来。

    此致、

    Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    我们已经分析了您的建议。 但器件 DAC8760/DAC7760只有一个通道。 但我们的系统需要2个通道。 一个专用于电压输出、另一个专用于电流输出。

    等待您的进一步建议。

    保持安全!!

    此致

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    您将需要实施双芯片解决方案:

    1、2通道 DAC (DAC60502)+ V/I 输出级运算放大器

    DAC7760和 DAC7750

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的建议。 现在、我们有兴趣使用您提到的第二个选项。  

    但我们在数据表中找不到更新速率。 如果您有任何有关更新速率的信息、我们使用此选项将非常有帮助。

    谢谢、

    Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faize、

    根据建议、我相信您将使用 DAC7760进行电压输出、DAC7750用于电流、对吧?

    对于 DAC7760、如果您正在寻找0V 至5V 或0至10V 的全步进、则更新速率将主要由输出电压稳定时间决定、分别为13us 和22us。 加上 SPI 时序、例如每事务24SCLK、您可以看到大约22us + 24*60ns (假设最大 SPI、16MHz)

    您也可以使用类似的方法计算 DAC7750。 在大多数情况下、您的稳定时间将是您更新 DAC 的最大因素。

    如果您考虑小步进变化、SPI 事务将是最大的影响因素。 我们有精密 DAC 系列视频、其中对这些进行了更详细的解释。 请在下面的链接中查看这些内容

    https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate#:~:text=Settling%20time%20in%20a%20DAC,to%20enter%20the%20slew%20region。

    此致、

    AK