This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:输入阻抗值与放大器;SIM

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923058/adc16dv160-input-impedance-value-sim

器件型号:ADC16DV160

您好!

我正在尝试使用 ADC16DV160。我在数据表中找不到 Vin+/-I 和 Vin+/-q 引脚的输入阻抗值、如果您可以共享 ADC16DV160的输入阻抗来执行阻抗匹配、那将非常有帮助。 还有 ADC16DV160的任何软件仿真文件可用于测试阻抗匹配网络的性能。

谢谢、

Devaguru V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devaguru、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaguru V、

    数据表(图31)的第19-20页提供了一张史密斯圆图、其中给出了模拟输入(10MHz 至500MHz)的阻抗值。

    我们没有适用于此器件的仿真模型。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    我尝试将 ADC16DV160用于900-1200MHz 的输入频率、您能不能共享该频率范围的输入阻抗值。

    谢谢、

    Devaguru V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaguru V、

    遗憾的是、我们没有关于500MHz 以上输入阻抗的其他信息。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    情况是,我迫切需要验证我的 ADC16DV160输入电路  ,以便继续实际构建我的电路。 您能不能善意地生成并提供 S1P 文件@ 900-1200MHz、或者请说明是否有任何其他虚拟方法来验证我的 ADC16DV160输入电路  是否符合我的要求频率900 - 1200MHz。

    谢谢、此致

    Devaguru V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaguru V、

    我们正在寻求获取 S1P、并将让您知道我们得到的结果。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaguru V、

    我能够收集的数据适用于 ADC16DV160EVM。 我能够获得 ADC 单个 EVM 输入的回波损耗、范围为9kHz 至4.5GHz。 我将附上回损屏幕截图和包含数据的.csv 文件。  e2e.ti.com/.../RL_5F00_CHA_5F00_ADC16DV160.zip

    您的设计需要注意的一点是、正如数据表所述、可以通过在 给定输入频率下添加电阻式端接来提高信号完整性、因此请确保为您的输入频率范围找到最佳端接。 此外、使用的分流电容器将取决于输入频率和模拟输入路径的阻抗、因此请确保优化其值、并希望尽可能降低信号质量。

    此致、

    David C