This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:施密特触发输入规格

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926741/dac7760-schmitt-trigger-input-specification

器件型号:DAC7760

您好!

我对 DAC7760规格有疑问。

数据表显示 DIN 引脚和 SCLK 引脚是施密特触发输入。
通常、诸如 V_T+/V_T-/滞后(V_T+- V_T-)的参数是为施密特触发输入指定的。
但该数据表仅定义了 V_IH 和 V_IL。
我认为该 V_IH/IL 不适用于这些施密特触发器类型、而是用于正常输入

您能否告诉我这些施密特触发输入的 V_T+和 V_T-。
P9的数据表中有“滞后电压”参数。 是针对这些施密特触发输入吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    数据表中的"迟滞电压"参数适用于这些施密特触发输入、您是对的。 VIH 和 VIL 在数据表中指定、因为 DAC7760与 TTL 逻辑电平兼容、VIH 和 VIL 需要相关重要参数。 实际上、VIH/ VIL 分别映射到 VT+和 VT-。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    解释是否合理、您是否有任何后续问题? 如果您对该主题有很好的理解、请关闭该主题。 谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    非常感谢您的回复。

    很抱歉、我错过了关闭这个线程。
    我很理解。

    此致、
    OBA