This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:哪个 GND (模拟 GND 或数字 GND) PCB 布局应更宽?

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, TIPD153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926546/dac8750-which-gnd-analog-gnd-or-digital-gnd-pcb-pattern-should-be-wider

器件型号:DAC8750

 大家好、

 我的一个客户是自己电路板的 PCB 布线方式以评估 DAC8750。

 但由于 PCB 空间和布线问题、它们无法为模拟 GND 和数字 GND 布线宽波形。

 在这种情况下,他们有两个问题,如下所示。

 问题1. 哪个 GND (模拟 GND 或数字 GND) PCB 布局应更宽?

 问题2. 模拟 GND 是否内部连接到数字 GND?

 请向我提供 您的申请?

 我们不胜感激。

 此致、

 Kazuya。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    模拟和数字 GND 不是直接在内部连接、但它们之间的 ESD 二极管将限制它们之间的电势差。 如果可能、我们建议使用接地平面、并通过过孔连接到两个接地端。

    如果这不可行、我建议保持布线长度较短且足够宽、以便以一定的容差将最大电流流流过地面。 模拟 GND 的最大电流约为35-40mA。 写入 SPI 时、数字接地将具有流经的动态电流、但该电流相对于模拟接地将小得多。  

    模拟和数字接地必须在 DUT 附近的某个点星形连接在一起、尤其是对于这些接地使用单独的走线时。  

    但愿这有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Reza、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

      下面我可以再问一个问题吗? (  无论 DAC8750是否作为 FMEA 在某些不规则条件下没有问题、它们都是相互焊接的)  

     客户 担心   、当 IOUT 端子开路( 悬空)后 IOUT 短接至 GND 时、IOUT 源电流可能会变得非常大。

    由于 DAC8750数据表第21页图53中的 T2 PMOSFET  在 IOUT 处于开路状态时应完全开启。

     他们希望知道在 IOUT 开路后 IOUT 连接到 GND 时器件是否没有问题(没有损坏)。

     如果在本例中器件损坏、您能否告诉我如何避免器件损坏?

    是否需要在 DAC8750 IOUT 端子和连接器或端子块之间插入一个电阻器?  

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    DAC8750被设计成在 IOUT 开路和接地短路条件下运行。 当 IOUT 开路时、将生成 IOUT 故障警报以通知用户故障。 无论如何、器件不会损坏。

    在某些极端情况下从 IOUT 电路转换到短路时、可能会超过 IOUT 到 GND 的绝对最大电势、这可能会损坏器件。 在 AVDD 电压较高(36V)时以及当 IOUT 通过一根非常长的电缆短接至 GND 时、这种情况更有可能发生、该电缆充当串联电感负载、并将电容负载并联接地。  

    通过此类负载的阶跃响应会产生过冲和欠压、这可能超出器件的绝对最大限制。 为避免这种情况、建议使用除一些 TVS 和钳位二极管外还包含一个小型串联电阻器的组件来保护电流输出。 有关保护电路的详细信息、请参阅 TIPD153。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Reza、

     对于小型串联电阻器、您是否有任何推荐值?

       是 EVM 上推荐使用的15欧姆电阻之一吗?

      IOUT 源电流也有任何限制吗? 例如、它必须小于500mA...

     他们认为   、当 IOUT 短接至 GND 时、IOUT 源电流可能会随着短期(例如100us)变得非常大

    在 IOUT 端子开路条件 (悬空)之后、因为 IOUT 内部恒定电流电路需要短期电流

     将 IOUT 电流调节到目标电流。

     请给我您的评论或建议。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    我建议使用15 Ω 串联电阻、如 EVM 设计所示。  

    正如您正确地说过的、DAC 对事件(包括开路至短路事件)的响应时间由接近1MHz 的 DAC 带宽决定。 但是、 最大输出电流受输出 FET 和 DAC 电源之间输出 PMOS 和 R3电阻器的栅极电势的限制、因此在任何正常瞬态运行下、IOUT 绝对不能超过100mA、并且由于环路响应相当大、实际上甚至不会超过24mA 快速。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Reza、

     非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

     我可以在下面向您提出一个问题吗?

    问:我的客户使用24V 作为 AVDD。 我认为、在使用15欧姆串联电阻时、最大电流将超过100mA

    当 IOUT-GND 在 IOUT 打开后变为短路状态时。 没问题吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    我想澄清我先前的观点。 Iout 短路是有效负载条件、发生短路时、电流不会超过24mA、因为它由反馈环路进行调节。 假设反馈环路不工作、则推导出100mA 最大可能输出、如果发生这种情况、则最大输出电流由电源电压和我们所说的 R3电阻定义。 这是100mA 最大值的来源。

    DAC 已在开路到短路条件下进行多次测试、只要您具有15 Ω 串联电阻、它就一直工作正常。 客户在24V AVDD 下不应遇到任何问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Reza、

     我很理解您的说法。

     您的评论对客户和我都很有帮助。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。