This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2690815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925559/compiler-code-composer-studio-forum

主题中讨论的其他器件:ADS54J40EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

我们将 TSW14J56EVM 与 ADS54J40EVM 配合使用。

使用这些卡时、我们遇到两个主要困难:

  1. 由于能够降低脉冲之间的密度、从采样器检索到的大多数数据都是冗余的。 此问题上存在不同的问题(https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/920778/3418449#3418449)  
  2. 能够以适当的速度检索数据、案例(https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/923510/3412797#3412797)  

在这种情况下、我想问什么、如果我们购买 Xilinx KCU10卡、是否更容易满足我们的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadar、

    创建线程时、提交表单中询问的问题用于将该线程定向到相应的支持团队。  如果您选择问题与 Code Composer Studio 或编译器相关、则会转到该组。  上述帖子中引用的此主题和2都已定向到编译器团队。   这将导致在获得响应时出现延迟、因为问题与此软件无关、然后团队需要确定将线程重定向到何处。

    创建线程时、如果您输入 TSW14J56EVM 或 ADS54J40EVM 作为器件型号、则该线程应自动定向到正确的论坛、并帮助您更快地获得响应。

    我将移动该线程。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个帖子中的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于您将此线程移动到了正确的位置、我无法看到它、也没有得到任何响应。

    您能检查一下吗?

    谢谢、

    雅龙