This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:数据采集不一致

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925032/tsw1400evm-inconsistency-in-data-capture

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294、

您好!

我使用 TSW1400EVM 通过 ADS5294对数据进行采样。  

我已使用 MATLAB 自动进行数据采集、并且我与捕获的数据不一致(如随附的图片所示)

此致

Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加具有相同问题的更多图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常抱歉、我们无法从您的图中看到任何内容。

    请再次向我们发送。

    非常感谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您可以查看的更多信息:

    为了支持使用 Matlab、您可以使用以下 DLL 文件:

    另请参阅: \Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    自动化 DLL Matlab 示例

    ===================

    创建了一个易于使用的"自动化 DLL"、可用于使用高速数据转换器专业版 GUI 与 HSDC 专业版板(TSW1400、TSW1405和 TSW1406)进行通信。

    使用自动化 DLL 的一些好处是、

    支持 ADC 和 DAC 器件。 支持新的和旧的 ADC 固件。
    2.能够获得后处理结果以及 ADC 的原始时域数据。
    3.简便易用。 使用此自动化 DLL、GUI 上几乎所有用户操作都可以使用其他应用程序中的自动化 DLL 进行远程操作。
    4、所有电路板(TSW1400、TSW1405、TSW1406)均可使用相同的 DLL 函数的优势。

    请在以下位置查找包含 LabVIEW、C 和 Matlab 的自动化 DLL (32位和64位)示例:
    \Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    ===================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我将正确的 DLL 文件用于 LabView。  

    一切似乎都很好。 但是、15或20次数据采集中的每1次都是不一致的。  

    此致

    Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是的、我们会将您的问题转发给 TSW 小组。

    再次感谢您!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨泰什:

    我们无法看到任何原始屏幕截图。  您能否提供一些其他详细信息。  您是否认为问题是 ADC 或 TSW1400或捕获程序?  

    当您说~15次捕获中的1次不一致时、您是指您获得虚假信息还是奇怪的 FFT?  我想知道 TSW1400的存储器捕获深度是否会过度运行、然后经常会过度填充并导致错误的捕获。  尝试通过 Data Capture Options > Capture Options > 16384来降低捕获深度。  然后将分析窗口(样本)更改为下拉选择中的相同值。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hopper、

    我附上了一份包含捕获数据截屏的文字文档。  

    可以在 http://web.eng.fiu.edu/sbojjave/TI/中找到相同的文档

    我不知道问题是 ADC 还是 TSW1400。  

    当我们执行 MATLAB 脚本时、ADC 和 TSW 工作良好、仅在10MHz 时检测所需的基本组件、同时保持一致的本底噪声。 从屏幕截图可以看出、间歇性地、以及基波分量、其他杂散和噪声在随机点上升。 这种行为是完全随机的、即使我们将测试信号 BW 更改为5或15 MHz、也是如此。  

    此致

    Satheeshe2e.ti.com/.../TSW1400EVM_5F00_DataCapture.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satheesh、

    确保 TSW1400EVM 的5V 电源能够提供至少4A 的电流。 如果是这种情况、我建议将此帖子发送到数据转换器医疗论坛、因为他们支持此 ADC EVM (我们的团队不支持)。

    此致、

    Jim

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    让我尝试增大电流。

    如果问题仍然存在、我将在建议的论坛中发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    增大电流可以解决该问题。 谢谢你。

    此致

    Satheesh