This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:DOUT 频率是多少?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926794/amc1305m25-what-s-dout-frequency

器件型号:AMC1305M25

您好!

当 CLKIN=20MHz 时、DOUT 是否固定为10MHz、因为数据在 CLKIN 下降沿发生变化?

但如何理解下图呢?  当模拟输入增加时、似乎 不仅"1"密度、而且频率也会变化。

客户使用0mV 输入测试 AMC1305。 如下所示:

"1"密度为50%、没问题、但 DOUT 频率为10MHz 或5MHz。 我假设它是01 01 01 01或01 10 01 10、它始终为10MHz、但当它显示为01 10 01 10时、它看起来像5MHz。 对吧? 这是正常的吗? 谢谢!

此致、

袁谭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    DOUT 的时钟频率与 CLKIN 相同。 一个 DOUT 位是一个 MCLK 周期宽。 由于可能存在相邻的1s 或0s、因此在某些点看起来会像一个较长的周期/较低的频率、但数据输出速率固定为20Mhz。

    请注意、我编辑了此响应、因为我之前输入了不正确的数据输出速率。 最新帖子是正确的帖子、数据输出速率为20Mhz、时钟为20Mhz。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我不同意20MHz 时钟时的数据输出速率为20Mhz、由于 CLKIN 下降沿发生数据变化、因此应为10MHz。  

    我可以理解它是10MHz 时的50% 1和50% 0,但有时它看起来像5M,对吧?  (由于在一个周期中应该显示为50% 1和50% 0、因此连续4数据应该为10 10或01或0110或1001、后两个看起来像5MHz)

    想要确认2个问题:

    1、如何理解这一点? 当模拟输入增加时、似乎不仅"1"密度、而且频率也会变化。  

    2 客户测试其他供应商的部件,它还显示10M 和“5M”,但其“5M”的周期性显示为绿色波,如下所示。 这是否意味着它更好? 谢谢!

    谢谢!

    此致、

    元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    你知道 DOUT 频率、我第一次正确、但在我的编辑中没有正确。 由于它仅在时钟信号的下降沿发生变化、因此输出将为10MHz。

    这是固定的10MHz、输出频率不变。 如果您有两个1、然后是两个0、然后是另一个1、则频率看起来是5MHz。 随着1的密度增加、看到我刚才描述的图形的机会也会增加。 这并不意味着提供数据的频率发生变化、而只是数据本身发生变化。

    包含数据的位流看起来具有不同的频率、但同样、输出数据的频率也不会改变。

    此致、