This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:ADS8363

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927007/ads8363-ads8363

器件型号:ADS8363

你(们)好

我们将按照手册中的建议使用 ADS8363 REFIO1和 REFIO2、并直接在引脚上连接到22uF 电容器。  

我们将发送器件命令以启用 REFIO 输出并将其设置为2.5V

我们看到的是输出电压上升极低(从0到2.5V 输出电平上升大约需要10秒)

而数据表规定了 REFIO 的8ms 正常稳定时间。

我们是否有问题? 这是否应该将其从0缓慢上升到2.5V 的全范围?

Thx

Leor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leor、

    您能否向我们发送有关您用于在 ADS8363上启用 REFIO 的命令周期的详细信息?  显示 SDI、SCLK 和芯片选择线路的屏幕截图将是一个很好的开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辛蒂亚、

    我收到了您对我的电子邮件的回复、但由于某种原因、我无法在这里看到 E2E 系统、我只能看到 Tom 的一个回复。

    我希望您能看到这一点。

    下面是我们板上 REFIO 连接的摘录。

    根据数据表建议、我们有22uF! REFIO 引脚上有陶瓷电容器、因此我不确定1Mohm 50pF 探头可以做什么来进一步加载该引脚?

    我们确实有一个连接到 REFIO 的运算放大器、因为我们希望在外部使用该电压电平。 但是、与引脚上的22uF 电容器相比、我看不到这是如何过载的。

    我们看不到电源出现任何突降。

    下面是 REFIO 原理图的一部分、如果您需要查看较大的部分、请告诉我

    感谢您的帮助

    LEOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢您的回复

    我将准备并发送此 asap。

    我还收到了来自 Cyntia 的回复、我收到了我的电子邮件、但由于某种原因、我无法在系统上看到此处回复并回复。

    她要求看一下部分的电影。

    Snyhhow、我跳过她在这里看到它

    Leor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leor、

    您的附件未通过、因此当您获得示波器捕获时、也请重新附加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、我们在定序中发现了问题

    现在一切都运行良好

    感谢您的支持

    LEOR