This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM 连接到示波器

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927570/lmk04828bevm-connect-to-the-oscilloscope

主题中讨论的其他器件:LMK04828BEVM

您好,

当我将示波器和信号发生器连接到 LMK04828B EVM 时、我是否必须进行 阻抗匹配?  LMK04828BEVM 中 SMA 的阻抗是50欧姆还是240欧姆等其他值?下面的第一张图片意味着什么?  第二 张图片中圈出的部分意味着什么、为什么它们的特定值不是240欧姆?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将在下一个工作日之前回来与您进行洽谈。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、具体取决于您的测试目的。

    对于输出 LVDS 和 HSDS 类型、TI 建议使用差动方法、因此需要使用平衡-非平衡变压器。

    对于输出 LVPECL 类型、允许单端测试。

    如果您关心的是振幅、则需要50欧姆负载、切勿考虑示波器的输出侧或示波器中的输出。

    2、Tale 列出 了在 LMK04828BEVM 上焊接的默认负载。 您可以将负载焊接为您的首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 DCLKout0作为输出并使用 SMA 连接器将该端口连接到示波器时、我是否必须进行  阻抗匹配?    DCLKout 中 SMA 的阻抗是否为50欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在 DCLKout0、SDCLKout1、DCLKout2、SDCLKout2的默认板端接为240欧姆、但其他的板端接没有 默认板端接、这是否意味 着其他板端接的默认板端接为0欧姆? 当我使用端口(DCLKout4、DCLKout6、DCLKout8 等)作为连接  到示波器的输出时、我仍然可以得到波形、默认电路板端接真正影响什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCLKout4、DCLKout6、DCLKout8 需要外部负载、典型差分100 Ω。

    示波器探头可能是高阻抗或50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 DCLKout0作为输出并使用 SMA 连接器将该端口连接到示波器时、我是否必须进行  阻抗匹配?    DCLKout 中 SMA 的阻抗是否为50欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50欧姆是布线和 SMA 连接器的特性阻抗。 它不是负载阻抗。

    如果 您的示波器采用50欧姆适配器+ 50欧姆同轴电缆作为探针、则不需要更多的负载。

    如果您的示波器采用 Hi-Z 探头,但没有50欧姆负载/DIFF 100欧姆负载,则您将获得比正常使用更高的摆幅。