This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:SNR 与放大器;SINAD 图解出奈奎斯特频率@ 2MSPS

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945, ADS7946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921631/ads7946-snr-sinad-plots-out-to-nyquist-frequency-2-msps

器件型号:ADS7946
主题中讨论的其他器件:ADS7945

对于 SNR 和 SINAD 性能@ 2MSPS、 数据表仅列出了20KHz 输入频率下的性能。 这些输出至奈奎斯特频率(~1MHz)是否有图? 我想看看这些参数是如何随着输入频率的增加而降低的。 此外、这些测量的输入电平是多少? 如果需要获取新数据、请在满量程输入下进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、让我来看看这个

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有比数据表中提供的数据更详细的数据。 在这种情况下应使用典型规格。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何上报此信息以获得此测量结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意

    请联系您的 TI 代表、无论是 IT 销售人员还是现场应用、他们应该能够在内部上报  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我尝试过、并震惊地说、低频输入的 SNR 和 SINAD 就是我必须使用的。 我想他们对将性能发布到奈奎斯特不感兴趣、这现在让我对性能提出了质疑。 此时、我想知道参数是如何随着输入频率的增加而降低的-即使是传闻、我至少能获得一些有关该参数的信息吗? 由于如此不愿意发布、我担心很快就会出现问题、这会让我考虑其他器件。 我不愿意做出这种判断、因为没有得到回应。 我可以在这上面获取什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    抱歉、这令人沮丧。 我认为、有限的测试数据不是由于性能下降而导致的、这并不反映出存在性能限制、而是与节省测试时间和资源的工作更加相关。  

    我建议收集 EVM 上的数据并将其上传到 SNR 计算器中、以向自己证明器件正常工作。

    我可以 将 ADS7945EVM 发送给您、并提供 ADS7946样片来打开电路板(也可以使用板载 ADS7945)。

    TI 还提供 了一个模拟计算器 、可根据收集的数据点计算 SNR

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    也许我可以追溯到自己、但可以记住的是、所有 ADC 供应商都在其标准数据表中以 SNR 和 SINAD OUT 至奈奎斯特的图表形式提供了性能、尽管表中列出了特定的优点/方案以吸引工程师的眼球。 我很感谢 AM EVM 的提供、但我们是一家小型公司、我无法花时间运行所需的数据。 再次感谢。

    标记