This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:如果 DVDD 在 AVDD 加电之前加电、DRDY 赢得#39;t 准备就绪

Guru**** 2519430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927611/ads131e08-drdy-won-t-be-ready-if-dvdd-is-powered-up-before-avdd-is-powered-up

器件型号:ADS131E08

您好!

我客户的原理图如下所示:

单独加电 DVDD 和 AVDD 进行测试、

当 AVDD 在 DVDD 之前加电时、DRDY 将发送 READY 信号、系统可以正常工作。

如果 DVDD 在 AVDD 之前加电、即使在 AVDD 稳定之后、DRDY 也不会准备就绪。

为什么会发生这种情况? 我在数据表中看不到电源序列要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    我不确定 AVDD 和 DVDD 的上电顺序为何不在数据表中。 但是、对于器件上电后正确设置器件需要执行的操作、有一些非常具体的建议。 也许这些建议避免了 AVDD/DVDD 先于另一个供电的需要。

    查看数据表第50页的图53、可以看到器件的初始运行流程图。 我会仔细阅读、并确保客户正确遵循流程。 在这些命令中、尤其是在 tPOR 之后的/RESET 脉冲可能需要用于将数字内核置于正确的状态。

    查看原理图、客户是否有可用于/reset 的连接? 第61页的11.1节中的加电时序中也描述了/reset 的使用。

    为了回答原来的问题、我想如果 AVDD 在 DVDD 之前出现、并且器件正常上电、则 DVDD 的上电复位工作正常。 这将数字段保持在复位状态、以便数字段进入良好状态。 相反、最后一次出现的 AVDD 可能会导致数字中出现一些问题、导致其处于不良状态。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    在图53中、我们发送复位信号后、建议进行写入  

    WREG CONFIG1 91h WREG CONFIG2 E0h //

    将所有通道设置为输入短路

    WREG CHnSET 01h

    我不确定此步骤的目的是什么。

    我是否可以在步骤"发送启动信号"之前添加步骤"发送复位信号"来复位器件、看看它是否有助于消除 AVDD 和 DVDD 的电源序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    很抱歉、我应该更清楚一点。 图53用于显示初始流程并测试器件是否正常工作。 如果您看一下图前的段落、您会看到它所说的内容:

    流程图的这一部分是为了确保器件在已知正常状态下运行。 将输入短接至中间电源可确保输入设置为输入范围内的有效点。 读数基本上会显示0V 输入和低噪声。

    如果他们已经能够确定器件已正确配置、则不需要以这种方式设置器件。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    它是由 VCAP1上升的电压不超过1.1V 引起的、我们延迟了复位并解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    感谢您的告知! 如果有任何其他问题、请随时回帖。

    吴约瑟