This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:LMH32401和 ADS8861之间具有直接兼容性

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, ADS8861, ADS8881, ADS8860, REF6045, REF6033, REF6041, REF6030, REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924495/ads8861-direct-compatibility-between-lmh32401-and-ads8861

器件型号:ADS8861
主题中讨论的其他器件:LMH32401ADS8881ADS8860REF6045REF6033REF6041REF6030REF6025

你好!

我的设计包括通过光电二极管检测光线、我将光电二极管放置在 LMH32401器件的输入端。 在差分 LMH32401的输出端、我将使用 SPI 接口连接差分 ADC。 请注意、ADC 必须是差分的、并且也相当于100欧姆负载、因为根据其数据表、LMH32401设计为在100欧姆负载下驱动。 感谢您向我推荐一个尊重这些条件的 ADC。

我选择了 ADS8861 、但我不确定它们是否直接兼容、也就是说、如果我可以直接连接它们、知道 LMH 32401用于驱动100欧姆的负载。 你怎么看?

如果您发现这两个器件(LMH32401和 ADS8861)不兼容、请告知我一个差分 TIA 和一个差分 ADC、我可以使用它来实现我的设计。 请注意、我更喜欢使用差分器件来最大限度地降低共模噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    LMH32401在驱动 ADS8861输入时不会出现问题。

    我查看了 LMH32401数据表。  如果放大器和 ADC 在同一电路板上彼此靠近、则无需50欧姆负载。  需要调整增益、但否则、在没有50欧姆输入负载的情况下、增益应该能够正常工作。  (请参阅 LMH32401 d.s.

    您可能不需要任何其他组件、但下面是我设计电路板的方法。  R1/R2可以是0欧姆电阻器、R3/R4未安装、C1可能需要降低宽带噪声。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keit、

     

    非常感谢您发送的电子邮件、让我感到振奋。 你是我的救世主(-:

     

    如果我告诉您、您发送的内容与我的设计完全相同、R10 = R20 = 10欧姆、未安装 R3/R4、且 C1 = 750nF、您就不会相信我。 我将遵守​​您提供的值。

     

    我担心 ADS8861的采样率不够快、无法实现 LMH32401的全带宽。 但是、如果您向我确认这是可以的、我会放心的。 在任何情况下、您都是专家。

     

    我借此机会向您询问有关 LMH32401数据表的说明、尤其是 VOCM、VOD 和 IDC_EN 引脚。 请告诉我这些引脚的角色、并告诉我​​必须根据具体情况设置的值。

     

    始终依靠您的友好协作和响应、

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    是的、请继续并包含这些组件、以实现最大的灵活性。

    但是、您在下面的陈述需要解决:

    我担心 ADS8861的采样率 不够快、无法实现 LMH32401的全带宽


    您需要测量的信号带宽是多少?  ADS8861限制为1Msps、这将最大测量频率限制为500kHz。  此外、如果您希望频率信号高于500kHz、则转换后的读数会出现别名版本。  这可能需要更复杂的有源滤波器。  LMH32401的带宽为200-450MHz、具体取决于增益。  如果您需要测量高得多的频率、那么 ADS8861就不合适了、您需要查看采样率高得多的 ADC (Fsample=2*Finput)。  换句话说、如果您希望在450MHz 下支持 LMH32401的最大带宽、则需要大于1Gsps 的 ADC 采样率。

    我不是 LMH32401的专家、但我可以提供一些指导。

    VOCM;该引脚设置 ADC 输入所需的输出共模电压。  如果使用具有3V 基准的 ADS8861、则 VCOM 需要设置为1.5V 以满足 ADS8861输入要求。  如果使用高速 ADC (>100MSPS)、则1.2V 可能更合适、但确切的电压取决于您使用的 ADC。

    VOD ; 该引脚在使用灌电流的光电二极管时添加失调电压。  它用于正确缩放 ADC 输入的信号。

    IDC_EN : 这是一个内部直流伺服环路、可抑制任何低频直流信号。  它实际上类似于光电二极管输入电流的高通滤波器、具有100kHz 的高通截止频率。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    尊敬的 X:

    感谢您的回复。

    采集频率最大为100KHz、因此我认为 ADS8861仅限于1Msps。 不是吗? 如果是、我可以保留 LMH32401和 ADS8861。

    请在 LMH32401数据表中向我说明一段内容、该段内容介绍了 ADC 输入要求以及 LMH32401的 VOCM 设置。

    当您谈论具有3V 基准的 ADS8861时、您谈论的是哪个基准? 此 ADS8861引脚1吗?

    如果 ADS8861引脚1 (REF)为3.3V、应将 VOCM 设置为多少电压?

    根据 VOCM 数据表、当保持断开状态时、默认设置为1.1V。 我是否能够使其保持开路或通过电容器将其连接到 GND?

    由于光电二极管拾取的光强度会发生变化、因此我是否了解应根据光的不同向 VOD 端子施加不同的电压?

    通过计算您的响应速度、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    是的、由于您的最大输入频率为100kHz、因此 ADS8861可以轻松支持这一点、并且应与 LMH32401配合使用。  在本例中、您可能希望以1Msps 采样。

    ADS8861的典型输入共模电压为 Vref/2。  如果使用3.3V 基准(引脚1),则需要将其设置为1.65V。  ADS8861共模允许其在0V 至 Vref 之间变化、但要获得+/-3.3V 差分的满量程输入、您需要将其设置为1.65V。  有关更多详细信息、请参阅 ADS8861数据表中的表4和模拟输入讨论。

    为了将 Vocm 设置为1.65V (在 ADS8861引脚1上使用3.3V 基准电压时)、您需要使用 Vref 的分压器和缓冲器将 LMH32401的引脚驱动为此电压。  查看 ADS8881 (18b 版本)的评估板、该评估板展示了如何设计基准以及 Vref/2=1.65V 电路。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau281a/sbau281a.pdf

    由于您的输入频率较低、为100kHz 或更低、因此您不希望使用 IDC_EN 功能。  关于 VOD、这取决于光电二极管的细节。  仅在光电二极管灌入电流时使用。  假设这是您的设置、那么具体值取决于您要捕获的光电二极管的输出电流范围、增益设置以及 ADC 使用的基准电压。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    再次感谢您的快速响应以及您宝贵的详细信息和澄清。

    我是否能够通过以下电路获得 Vref / 2 = 1.65V? 请注意、VREF = 3.3V、AVDD = 5V。

    我用红色问号标记的组件是什么?它的价值是什么?

    我想按照 LMH32401数据表(第一页和第7.2节)中的图表进行操作、这就是我选择吸收电流的光电二极管的原因。 VOD 的具体值为何取决于我的光电二极管的输出电流范围、以及 ADC 使用的增益设置和基准电压? 在实践中、如果我要使用光电二极管捕获350nm 至110nm 波长范围内的不同类型的光、如何确定该值? 您能给我一个计算示例吗?
    为什么不能直接将 VOD 放在 GND 上?

    最后、能否将 IDC_EN 设置为 GND?

    我恳请你回答我的问题,因为我计划在这个周末工作,以完成工作。
    始终依靠您的常用协作和响应速度、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    再次感谢您的快速响应以及您宝贵的详细信息和澄清。

    我是否可以通过随附的 filee2e.ti.com/.../Circuit.docx 获取 Vref / 2 = 1.65V? 请注意、VREF = 3.3V、AVDD = 5V。

    我用红色问号标记的组件是什么?它的价值是什么?

    我想按照 LMH32401数据表(第一页和第7.2节)中的图表进行操作、这就是我选择吸收电流的光电二极管的原因。 VOD 的具体值为何取决于我的光电二极管的输出电流范围、以及 ADC 使用的增益设置和基准电压? 在实践中、如果知道我要使用光电二极管捕获350 - 110nm 波长范围内的不同类型的光、如何确定该值? 您能给我一个计算示例吗?
    为什么不能直接将 VOD 放在 GND 上?

    最后、能否将 IDC_EN 设置为 GND?

    我恳请你回答我的问题,因为我计划在这个周末工作,以完成工作。
    始终依靠您的常用协作和响应速度、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    关于您的附加电路、DNP 表示未组装。  该电阻器未安装在正常板上、如果未安装放大器 U4、则为可选。  为了生成 Vref/2=1.65V、R23和 R21应设置为10kOhm。

    关于 VOD 的使用、请查看 LMH32401数据表中的图39和40。  为了调节 ADS8861的电压范围、应使用以下设置。

     1.使用 Vref=3V。  这是 Vref 的最低值、可用于从3.3V 电压为输入放大器 LMH32401供电、无需额外的输入保护。

    2. Vref/2=1.5V。  在本例中、使用1.5V 电压驱动 LMH32401的 VOCM 引脚。

    使用 灌电流的光电二极管时、有两个可用的增益:2k 或20k。  这意味着您可以适应0uA->75uA 或0uA->750uA 的满量程输入电流范围。  由于内部偏置电压、这些似乎是 LMH32401内部的限制。

    4. 为了最大限度地扩大可用范围,请根据图39和40将 VOD 设置为0.75V。

    5. 您不想使用 IDC 功能,因为您的最大输入频率为100kHz。  在这种情况下、IDE_EN 需要连接到 VDD=3.3V。

    请注意、由于 LMH32401输出的限制、最大输出电压摆幅为1.5Vpp (+/-0.75V 差分)。  由于 ADS8861的基准需要设置为3V、因此您只能使用其总范围的1/4。  实际上、您的16b ADC 现在仅提供14b 分辨率。

    从带宽(和功率)的角度来看、LMH32401远高于所需值。  您可能需要考虑构建自己的前端跨阻放大器、然后将其连接到单端 ADC 的输入端、例如 ADS8860 (ADS8861的单端版本)。  以下参考设计将提供更大的灵活性、并可轻松支持100kHz。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8860.pdf (有关建议的输入放大器和基准、请参阅图63)

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    我感谢你的回答和解释。

    我知道、要获得 Vref / 2、必须将 R23和 R21设置为10kOhm。 但我仍然不明白是否应该安装标记为 DNP 的电阻器 R15。 如果我必须安装它、它的价值是什么? 那么、如果我不安装它、我应该移除这个链接吗?

    为了让我了解​​您建议我的紧张关系的值、请参阅随附的我的设计版本0、我请您:

       •如果您批准、请告诉我、如果不批准、请查看。 请注意、我正在使用的光电二极管是 PHOTONIX P / N 的光电二极管:PDB-C156、我正在考虑使用–VBIAS =-5V 将其进行负极化(电压电平稍高以最大限度地减小其容量)。
       •指定​​电压 V0、V1、V2、V3、V4、 V0D 和 VREF。 为供您参考、我已将其全部设置为3.3V、连接到 GND 的 VOD 除外。
       •在最大输入频率超过100kHz 时、我将 IDC_EN 连接到 GND、知道我将能够达到500kHz 的最大值。

    由于 VREF 需要尽可能稳定并且噪声尽可能小、因此根据 ADS8861数据表中的内容、我建议您向我发送一个现成的电路、以便我可以获得 VREF 电压。 另请加入允许我从 VREF 获得 VREF/2的电路。

    最后,我实际上考虑了构建自己的前端 TIA,然后将其连接到非对称 ADC 的输入,但正是这些规格要求我选择差动 TIA 和差动 ADC。

    始终依靠您宝贵的帮助、他会帮我省力、希望在几个小时内收到您的答案、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    您不需要 R15、可以将其从原理图中删除。

    所有电源电压均可设置为3.3V。  VOD 需要设置为0.75V。  VOD 可使用与 Vref/2类似的电路生成。

    当 IDC_EN 接地时、LMH32401将阻止所有低于100kHz 的输入频率。  换言之、如果输入频率为1kHz、且 IDC_EN=GND、则无法测量(转换结果将为0)。 由于您的输入频率范围为0Hz 至100kHz (可能高达500kHz)、因此 IDC_EN 应连接至3.3V。

    ADS8881 (ADS8861的18b 版本)评估板用户指南显示了基准缓冲器的完整原理图。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau281a/sbau281a.pdf

    1. 将 REF6045更改为 REF6033。  U4可由3.3V 电源供电。  REF6033必须提供3.6V 至5V 的电压。

    2.拆下 R15、R24。

    将 R21、R23更改为10kOhm。

    此外、对于 LMH32401、请务必遵循有关电源旁路电容器的第10节(布局)。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    再次感谢您的回答。

    我还有两个最后问题,一个是澄清问题,一个是建议问题。

    问题:

    我知道、要使用我的 ADC (ADS8861)的整个范围、我需要将 Vocm 设置为 Vref / 2 (此处为1.65V)、并将全差分输出从-Vref 设置为+ Vref。 由于 LMH32401的差分输出范围不是那么高、是否没有问题? 如果这真的是一个问题、为了充分利用我的 ATI (LMH32401)、我是否可以将 Vocm 引脚设置为1.1V?

    您能否从 LMH32401数据表第7.3.4节的公式1或其他理由中向我解释如何获得建议用于 VOD 的0.75V 电压值?

    2.要求澄清:

    通过移除 R15、我还移除了器件 OPA33的输入和输出之间的链路。 是真的吗?
    通过移除 R24、我应该将 REF6033器件的 SS 端子连接到 GND 还是将其保持开路?


    3.征求意见:

    在我的项目中、我将使用光电二极管来检测350至1100nm 波长范围内的光、同时保持相同的电路。 您能否建议使用与我已经选择的 TIA 和 ADC 兼容的光电二极管?

    最后、我想通知您、我已经设计了几个比我的项目所需的电路(电源等)复杂度更低的电路、并且我一直使用它的器件、因为我对它们感到满意。 这就是为什么我不断向您提出问题、以便我仍然可以选择 IT 设备。

    始终依靠您的常用协作和快速响应、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    如果您尚未收到该电子邮件、我将重新发送该电子邮件。

    再次感谢您的回答。

    我还有两个最后问题,一个是澄清问题,一个是建议问题。

    问题:

    我知道、要使用我的 ADC (ADS8861)的整个范围、我需要将 Vocm 设置为 Vref / 2 (此处为1.65V)、并将全差分输出从-Vref 设置为+ Vref。  由于 LMH32401的差分输出范围 不是那么高、是否没有问题? 如果这真的是一个问题、为了充分利用我的 ATI (LMH32401)、我是否可以将 Vocm 引脚设置为1.1V?

    您能否从 LMH32401 数据表第7.3.4节的公式1或其他理由中向我解释如何获得建议用于 VOD 的0.75V 电压值?

    2.要求澄清:

    通过移除 R15、我还移除了器件 OPA33的输入和输出之间的链路。 是真的吗?
    通过移除 R24、我应该将 REF6033 器件的 SS 端子连接到 GND 还是将其保持开路?


    3.征求意见:

    在我的项目中、我将使用光电二极管来检测350至1100nm 波长范围内的光、同时保持相同的电路。 您能否建议使用与我已经选择的 TIA 和 ADC 兼容的光电二极管?

    最后、我想通知您、我已经设计了几个比我的项目所需的电路(电源等)复杂度更低的电路、并且我一直使用它的器件、因为我对它们感到满意。 这就是为什么我不断向您提出问题、以便我仍然可以选择 IT 设备。

    始终依靠您的常用协作和快速响应、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH32401的输出引脚的最大电压限制为0.39V 至2.87V  将 VOCM 设置为1.65V 可实现最大摆幅。

    VOCM 和 VOD 的组合可能会有所不同。  但是、保持一切居中(VOCM=1.65V、VOD=0.75V)可提供最大裕度。

    数据表中的公式1考虑了输出电阻(20 Ω)和标称负载电阻(100 Ω)。  换言之、当 VOD = 0.75V 且 RL=100时、VOD 引脚上的增益被调整为提供0.75V 的输出偏移。  如果 RL 的值与100欧姆不同、则可以使用此公式计算适当的 VOD 值以获得所需的输出偏移。

    对于第二个问题、是的、只需从原理图中删除 R15电阻器即可。  (无组件或连接) 对于 R24、将 SS 端子 REF6033悬空或无连接。

    以下公式有助于更好地了解光电二极管的输入电流、输出电压和 VOD 之间的关系。

    空载 Vdiff:无外部负载时的差分输出电压(RL =无穷大)

    Vdiff 负载: 带有外部负载电阻器 RL 的差分输出电压。

    IPD:光电二极管电流

    G:增益、2k 或20k

    Vodiff 卸载=1.2*G*IPD+1.2*VOD

    Vodiff-loaded = rl/(rl+20)*1.2*G*IPD + rl/(rl+20)*1.2*VOD

    如果 RL = 100 Ω、则 Vdiff 负载可简化为:

    Vodiff 负载= 100/(100+20)* 2.4*G*IPD + 100/(100+20)*1.2*VOD = G*IPD + VOD

    关于您的光电二极管问题、我无法就此提供任何建议。  我建议您与光电二极管制造商联系、以获得有关此主题的帮助。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答和解释。

    关于 REF6033器件的 SS 引脚、其数据表将其定义为短路电流限制引脚、并建议将其连接到电阻器以设置输出短路电流限制、否则将其连接到 VIN 引脚以实现最高电流限制。 如果保持打开状态是否正常?

    我了解您的 Vodiff 负载方程= RL /(RL + 20)* 1.2 * G * IPD + RL /(RL + 20)* 1.2 * VOD。 在本例中、由于我们将 ADS8861作为负载、RL 的值是多少? 您为什么说 VOD = 0.75V 是正确的值?

    我很抱歉向您提出所有这些问题、因为我想理解。

    感谢您对我的耐心等待。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    继续我之前的电子邮件。

    根据他的数据表、通过在 SS 引脚上连接一个电阻器(RSS)来调节 REF60xx 系列器件的短路电流限制(ISC)。 REF60xx 器件拉电流时的短路电流限值可使用公式4计算得出。

    此外、使用公式5计算 REF60xx 器件灌电流时的短路电流限制。

    最后、REF60xx 的建议输出电流还取决于连接到 SS 引脚的电阻器。 公式6给出了 REF6025、REF6030、REF6033和 REF6041的建议输出电流(拉电流和灌电流)。

    因此、除非我弄错了、否则我们无法将 SS 引脚保持断开状态。 如果我错了、请纠正我的问题、并向我解释原因。

    如果可能、请立即回答我的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    很棒的地方!  您对 REF60xx 系列正确无误。  该引脚确实需要一个电阻器;该电阻器的典型值为120kOhm。

    关于 VOD、G = 20k 时的最大输入电流范围为0uA 至75uA。  这将转换为0V 至1.5V 的输出差分电压(外部 RL=100欧姆)。  ADS8861的输入范围为+/-Vref,因此一般而言,您可以将差分电压设置为零伏,即1/2*输入范围。  在本例中,1/2*1.5V=0.75V。

    但是、由于 ADS8861的输入范围将为+/-3.3V、因此您可以将 VOD 接地、VOD=0V、然后输出差分电压范围将为0V 至1.5V、这仍在 ADS8861输入电压范围内。  LMH32401上的最小输出电压约为0.4V。  这会将最小 VOCM 电压设置为 VOCM=1.5/2+0.4=1.15V。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    我还不厌倦向你表示感谢。

    总之、我因此将 LMH32401的 VOD 引脚连接到 GND、并在 VCOM 引脚上施加(Vref / 2)= 3.3V/2 = 1.65V 的电压。 我是对的吗?

    感谢您今天对我的回答。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    是的、对于您的用例、这将起作用。  VOD = 0V、VOCM = 1.65V。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    我将再次与您确认我们的决定。

    不将 VOD 连接到 GND 会将 LMH32401生成的输出降低到一半吗?

    如果我没有弄错、如果我们保持 VOD 引脚断开、器件将在内部为 VOD 引脚提供510mV 电压。 为什么不将其 VOD 保持断开状态?

    为什么您放弃将 VOD 连接到0.75V 的电压?

    最后、与 LMH32401的输出电平相比、您是否确定 VOCM = VREF/2 = 1.65V 不是过高? 因此、与 VCOM 保持开路相比、这更好、在这种情况下、默认值为1.1V?

    请尽快告诉我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    由于您使用的 ADS8861的满量程输入范围不到1/4 (6.6Vpp 满量程输入)、且 LMH32401的输出限制为1.5Vpp、因此您可以在何处设置 VOCM 和 VOD 选择多种选项。

    在任何情况下、如果您希望在"中间"中设置所有内容、其中具有最大裕度、则将 VOCM 设置为1.65V (针对 ADS8861输入范围进行了优化)并将 VOD 设置为0.75V (针对 LMH32401内部偏置点进行了优化)将实现这一点。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢你的答复。

    因此、您建议我总结一下、使 VOCM = 1.65V、VOD = 0.75V? 请告诉我。

    请原谅我、为什么 VOD 的这个0.75V 值呢? 该值来自哪里?

    如果可能、请立即回答我的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    总之、您建议我 VOD = 0.75V、VOCM = 1.65V。 没错吗?

    感谢您向我解释如何将 VOD 固定为0.75V、因为我不理解。

    今晚的回复也在继续。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    是的、没错。  尽管您可以通过任何一种方式进行设计、但我始终尝试尽可能以最大的裕度进行设计。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

     

    您在其中一条消息中写道:关于 VOD、G=20k 时的最大输入电流范围为0uA 至75uA。  这将转换为0V 至1.5V 的输出差分电压(外部 RL=100欧姆)。   ADS8861的输入范围 为+/-Vref,因此一般而言,您可以将差分电压设置为零伏,即1/2*输入范围。  在本例中,1/2*1.5V=0.75V。

     

    因此、对于负载 RL = 100欧姆、VOD = 0.75V。

    在我的情况下、我的等效负载是多少、因为它(RL)肯定会与100欧姆不同?

    在该等效负载下、VOD = 0.75V 是否仍然正确?

    如果可能、请在今天早上回答我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    请参阅 LMH32401数据表中的公式1。  

    例如、如果 RL=1000欧姆、所需的 VOD =0.75V、则:

    0.75=1.2*VOD*(1000/(1000+20))

    施加到引脚9上的 VOD = 0.6375V 将导致0.75V 的输出失调电压。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢你的答复。

    我认为在 LMH32401数据表中写入该公式时出错、因为分母应为(RL + 20欧姆)、但不是(RL x 20欧姆)。 我是对的吗?

    最后、我应该在 LMH32401的引脚9上施加什么电压:0.6375V 或0.75V?

    请您现在回答我的问题、因为我正在完成我的设计。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    忘记我之前的问题。 我的实际问题如下:在我的案例中、我不知道 RL、因为它是由安装在 LMH32401之后的电路(R、L)和 ADC 形成的。 当 RL 与100欧姆不同时、如何从该公式获得 VOD 值= 0.75V 以应用于 LMH32401的引脚9? 我的应用是否会固定0.75V 值、或者是否可能需要更改它?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrianirina、您好!  

    我们希望在0.75V 的输出上实现偏移。  对于 ADS8861、我认为您不需要附加负载(RL)电阻器。  在这种情况下、施加到 VOD 引脚的电压将具有1.2的增益。   

    为了在输出引脚上获得0.75V 偏移、VOD 应设置为:

    VOD=0.75V/1.2=0.625V。

    此致、
    Keith