This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:ADS1278HPAP

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927032/ads1278-ht-ads1278hpap

器件型号:ADS1278-HT
主题中讨论的其他器件:ADS1278

在170C 时对三个部件进行高温测试在430/640/700小时后失败。 1.8V VDD 和 3.3V VCCIO 电源轨短路并消耗过多电流。

根据数据表、这些器件可运行10、000小时@ 175C。  

有什么想法、问题可能出在哪?

谢谢。

阿里夫·汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arif、

    您是否确认电源在170C 下正常运行?  如果超过绝对最大值规格、即使在短时间内也是如此、这可能会导致故障。  此外、如果输入超过绝对最大值、这也可能会显示为电源引脚上的过大电流。

    如果您可以提供显示 ADS1278周围的基准、输入放大器和电源连接的原理图屏幕截图、我将查看是否有其他可能的故障路径。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我将查看170C 时的电压、并确保它们处于绝对最大限制范围内。  

    以下是原理图:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arif、

    不幸的是、图片并未贯穿其中。  请另存为.PNG 文件、然后单击"回形针"进行附加。

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    加电排序是否至关重要? 即 DVDD、IOVDD 和 AVDD 顺序? 是否会引起闩锁?  

    我查看了评估板 ADS1x7xEVM-PDK、但未在此板上看到任何电源定序电路。

    谢谢。

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arif、

    原理图中的所有内容看起来都正确。  基准、基准缓冲器和输入放大器均由相同的5V 电源供电。

    不正确的上电顺序不会损坏器件或导致闩锁。  需要上电序列才能实现正确的上电复位。  如果您的系统不满足这些要求、您可以通过在首次显示数据时器件上电后将 SYNC 引脚置为有效来确保正常运行。

    对于 hpap 封装、您的近似 theta-ja 为33°C/W  在高分辨率和高速模式下、该器件的耗散功率几乎为1W、这意味着结温可能会更高一些。

    1. 请确认您使用哪种模式以及您消耗的电量。

    2. 您是否测量了器件的外壳温升、以确保电路板具有良好的热连接?

    如果没有良好的热连接、则结温可能会远高于170°C、这可能会导致故障。

    此致、
    Keith