This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115最后四个 LSB 报告0

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925508/ads1115-ads1115-last-four-lsb-reporting-0s

主题中讨论的其他器件:ADS1015ADS1115

Travis、因为我们正在处理这个问题、我将这个线程从原来的这里分离出来:

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/921116

我购买了这款产品: https://www.amazon.com/gp/product/B082QX1RDV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

该芯片的运行方式与 ADS1015完全相同、显示的运行方式与此处所示的相同: https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=19&t=65880

由于芯片上的戳记正确(Bogi)、我开始怀疑我有假冒芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    您可能确实在电路板上安装了假冒器件、但在放弃之前、我肯定会在读取数据时使用示波器或逻辑分析仪来查看 I2C 通信。  

    我始终认为直接查看通信非常有用、并确保最后四个位是令人难以置信的。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    您是否能够查看与器件的 I2C 通信? 如果您计划这样做、我认为最好将此对话拆分为不同的主题。 如果您没有、我们应将其关闭。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一把它连接到示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是来自 O 示波器的输出。 串行监视器显示输出应为14912。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    Joseph 离开办公室几天。  同时、我将尽力帮助您。  我在示波器截图中看到的是对配置寄存器的寄存器写入。  我看不到转换寄存器的读操作。  您能否向我们发送转换寄存器读数的示波器图。  这包括用转换寄存器(0x00)的第二个字节的值进行写入来寻址器件、然后用读取来寻址器件、同时将接下来的两个字节作为转换数据值进行读取。  该序列如 ADS1115数据表的图30所示。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    我看不到 Bob 描述的示波器截图、但您是否能够获得一些显示从转换寄存器读取内容的更多示波器截图? 正如 Bob 提到的、从转换寄存器读取是一个五字节的 I2C 事务、这将有助于查看来自 SDA 和 SCL 的整个位流。

    希望您已经解决了您的问题。 我将使该线程保持打开的时间更长一点、如果您仍有问题、您应该能够回帖。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    如果您尝试编辑帖子以放入新图像、则需要使用文本窗口上方的图片图标。 这些帖子不适用于图像的标准 crtl-c/crtl-v。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论出于何种原因、我的 O 示波器都无法放大波形的后半部分。 最后、我直接从 Adafruit 获得了 ADS1115、它的工作完美无瑕。 我之前的1115人必须是个假人。 请小心从亚马逊和 ebay 订购这些商品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    感谢您的告知!

    吴约瑟