This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:AFE7225能否处理160MHz BW 信号?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7225, AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927043/afe7225-can-160mhz-bw-signal-be-handled-by-afe7225

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件: AFE7700

您好!

我有带宽高达160MHz 的基带 TX 和 RX 信号、AFE7225能否从 ADC/DAC 带宽的角度处理它们?

谢谢、
Tiejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它不支持160MHz、您是否可以推荐具有相似 AD/DA 数量但支持160MHz 信号带宽的其他器件?

    谢谢、

    Tiejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试使用160MHz 的瞬时带宽,AFE7225 *无法*支持该带宽。  AFE7225以125MSPS ADC 和250MSPS DAC 运行、分别对应最大62.5MHz 和125MHz 的带宽。

    查看 AFE7700集成收发器。  这是一款4T4R2F 集成收发器、支持200MHz 带宽。

    如果需要分立式 DAC/ADC 选项、则有多种数据转换器选项时钟速率为~500MSPS 或更高。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,RJ!

    你回答了我的问题。