This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:单端输入电阻

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924991/ads1258-single-ended-input-resistance

器件型号:ADS1258

大家好、  

你好。

数据表中指出、差分输入阻抗为65k Ω。  当 ADS1258配置为在单端模式下运行时、典型的 ADC 输入电阻和充电电容值是多少?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请查看 ADC 数据表第16页的图37和随附 ADC 输入结构说明。 这显示了一个简化的电容器网络、用于对 ADC 输入以及 fCLK = 16MHz 时的相应电阻等效值进行建模。 请注意、等效电阻将随数据表中所述的时钟频率而变化。 另请注意、ADC 始终进行差分测量(ADCINP - ADCINN)、即使测量接地基准信号也是如此。 因此、这里的差分输入阻抗通常更合适、对于高阻抗传感器、我们建议使用缓冲器。

    我复制了下面的图37作为参考。 请告诉我这是否有助于回答您的问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan 和 Carlo、

    还有几个问题:

    Q1:在单端通道模式下 、两个 S1和两个 S2开关全部工作? 或者、当 ADCINP 处于运行状态时、只有上半部分正在运行、而下半部分保持打开状态?

    Q2:如果 AVSS=0V (AVDD=5V)、这是否意味着在 S2导通脉冲期间、ADC 输入被充电/放电至1.3V

    Q3:我们使用33kHz 时钟(进入 XTAL1)、图37所示的典型电阻值是多少?  电容器值如何?

    问题4:您能否向我发送 S1和 S2的详细时序信息、以了解100ms 的采样时间(请参阅图36)? 其他采样时间?

     

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的问题答案:

    1. 正如我在 Carlo 中提到的、ADC 始终进行差分测量(ADCINP - ADCINN)、即使测量接地基准信号也是如此。 因此、对于所有测量、两个开关都处于活动状态
    2. 如数据表所示、电容器 CB 放电至0V、这是输入端(ADCINP - ADCINN)看到的电压
    3. 您是否使用33kHz 晶体或时钟振荡器? 如果您使用晶振、它应该是32.768kHz。 如果您使用的是外部时钟振荡器、我们建议使用16MHz。 您将看到这是大多数不涉及晶体的数据表参数的参考值。 典型电阻值取决于 fCLK、如第16页的数据表中所述:"如果 fCLK 减小两倍、阻抗将加倍"
    4. 数据表第16页也对此进行了说明:"这个两相采样/放电周期重复一个 tSAMPLE = 2/fCLK 周期"。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan、

     

    以确保我正确理解。

     

    对于问题2,数据表提到“CA1和 CA2放电至大约 AVSS +1.3V,CB 放电至0V。” 在我的电路中 AVSS 连接到0V 的情况下、ADCINP–ADCINN = 0V、但 ADCINP 本身相对于接地的电压为1.3V (此时、S2在 tSAMPLE 的末尾几乎从近似值变为开路、如图36所示)?

     

    对于问题3、是的、我们使用32.768kHz +/- 2%时钟。 从16MHz 到32.768kHz 的系数为488。 这意味着图37中的3个典型电阻值将乘以488?

     

    对于问题4、采样时间为2/fCLK。 在32.768kHz 时、采样时间为61us。 根据图36 (第16页)中的时序图、S1和 S2导通时间看起来每个 tSample 约为40%、S2脉冲前后的间隙约为10%。 您是否碰巧拥有更准确的数据?

     

    非常感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您在以下问题的答案:

    • 是的、您答对了、当 S2闭合时、每个输入大约为 AVSS+1.3V
    • fCLK 是主时钟、不应与晶振频率混淆。 如果您使用的是32kHz 晶体、则将其应用于内部 PLL 和振荡器电路、从而使 fCLK 为15.729MHz。 如果您使用的是外部振荡器、我们建议使用16MHz 时钟。 数据表中第17页对此进行了说明。 图17中的值是使用16MHz fCLK 频率计算得出的、如图所示。 如果使用晶体、则 fCLK 为15.729MHz、可以根据16MHz 值相应地计算电阻值。 我还建议不要使用晶体、因为其他客户已经看到许多启动问题。 您可以搜索 E2E、简要了解这些挑战。 相反、我建议使用16MHz 时钟振荡器
    • 同样、如上所述、fCLK 不是晶体频率。 fCLK = 15.729MHz 时、tSAMPLE = 127ns。

    如果您可以解释您尝试使用 ADS1258执行的操作、可能会有所帮助。 不清楚为什么需要此信息、因此、如果我了解您将如何使用此器件、我可以提供更好的支持

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、

    我们尝试测量大约1V 的电压(没有运算放大器缓冲器)。 由于对采样电容器充电的影响、我预计读取电压会略低于输入电压。 它类似于浪涌电流、此时会产生高电流需求、电压会轻微降低。 但相反、我看到读数略高于 TH1 1V 输入。 因此、我怀疑1.3V 由于高源阻抗而未能足够快地放电。

    在我们的电路中、32.678kHz 时钟施加到引脚8 (XTAL1)、引脚12 (CLKSEL)接地。 在本例中 fCLK 是否=32.678kHz?

    我们在 ADC 的输入端具有大约12k Ω 的分流电容器 f 大约10uF。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、您到目前为止的结果表明、您的电路可能需要缓冲、尤其是在输入端具有12k 阻抗的情况下。 我强烈建议考虑添加缓冲器

    fCLK 是主时钟、不应与晶振频率混淆。 如果您使用的是32kHz 晶体、则会将其应用于内部 PLL 和振荡器电路、从而使 fCLK 为15.729MHz。数据表第17页对此进行了说明。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Bryan。

    问题已解决。

    此致、

    Daniel