This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:数据收集问题

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927835/ads1235evm-data-collection-questions

器件型号:

您好!

我对 ADS1235有一些疑问

在数据分析窗口的输出中、有的是的输出值

ADC0和 CRC0。 什么是 CRC0?  

 

2.当我使用“数据分析”屏幕中的“收集数据”按钮,或者从脚本窗口提交“收集 n”命令时

它始终复位以删除以前接收到的所有数据。  我 想收集19组20个数据点、以便能够更改输入信号以覆盖输入标度的整个范围。

 是否有方法编写脚本、以便将数据添加到输出中、但不清除现有集?

 

3.我阅读了校准说明,但不确定我是否正在关注通过设置 FSCAL[2.0]=3CCCCCh 将95%用于满量程的部分。

 

这样做时、您使用的是满量程输入信号、还是需要使用95%满量程输入信号?

 

有哪些命令用于设置偏移量和满量程、它们是 SYOCAL 和 SYGCAL? SFOCAL 自偏移校准的用途是什么?

感谢您的帮助、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我在下面的回答。

    此致、

    Bob B[引用用户="Adam Daluga"]

    器件型号: ADS1235EVM

    您好!

    我对 ADS1235有一些疑问

    在数据分析窗口的输出中、有的是的输出值

    ADC0和 CRC0。 什么是 CRC0?  

     [BOB] CRC0是指 ADC 的 CRC 响应、用于通过 CRC 校验验证数据。  这仅供参考。  任何计算都必须手动完成。

    2.当我使用“数据分析”屏幕中的“收集数据”按钮,或者从脚本窗口提交“收集 n”命令时

    它始终复位以删除以前接收到的所有数据。  我 想收集19组20个数据点、以便能够更改输入信号以覆盖输入标度的整个范围。

     是否有方法编写脚本、以便将数据添加到输出中、但不清除现有集?

     [BOB]不幸的是、没有方法可以附加数据。  您每次都需要收集数据并保存到文件中。

    3.我阅读了校准说明,但不确定我是否正在关注通过设置 FSCAL[2.0]=3CCCCCh 将95%用于满量程的部分。

     

    这样做时、您使用的是满量程输入信号、还是需要使用95%满量程输入信号?

     [BOB]我不会使用 GANCAL、也不会更改 FSC 寄存器中的设置。  该器件经过工厂校准、因此几乎无需校准增益。  由于这是一个令人困惑的过程、我建议不要使用它、因为它最有可能导致比它更值得的问题。  如果输入信号大于原始因子校准的100%、将 FSC 设置为95%可防止输入信号削波。  如果您执行系统增益校准、则会向 ADC 输入施加满量程信号。

    有哪些命令用于设置偏移量和满量程、它们是 SYOCAL 和 SYGCAL? SFOCAL 自偏移校准的用途是什么?

    [BOB] SYOCAL 和 GANCAL 是系统校准、用户必须在其中应用适当的校准设置。  SFOCAL 对 ADC 输入进行内部短路、以消除由于 PGA 和调制器而导致的偏移误差。  我建议您仅使用 SFOCAL。  系统校准要求您将适当的输入信号连接到器件。  这可能很复杂、因为偏移校准要求将0输入放置在 ADC 的输入范围内相对于施加的增益。  系统增益校准与您必须施加适当电压类似。  我个人认为不需要在秤重应用中使用系统校准、因为称重器必须相对于使用的称重传感器进行校准、这样就更容易校准称重器范围内的代码、而不是 ADC 的满标量程范围。  刻度范围通常比满量程范围小1/4或更多、其中增益误差相对于 ADC 不太明显。

    感谢您的帮助、

    Adam

    [/报价]