This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:输入单端驱动。

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927795/ads1278-single-ended-drive-into-inputs

器件型号:ADS1278

您好!

数据表中提供了以下信息。 我的问题是、如果 AINN 连接到2.5V 的基准电压、如何正确驱动 AINP 输入(请参阅下文)? 要获得完整的转换器范围、请将 AINP 从0驱动至5V、或将 AINP 限制为驱动0至2.5V、这一点并不十分清楚。

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么图像没有显示在第一篇文章中、它们是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    是的、您可以使用2.5V 的标称基准电压驱动 AINNx 输入。  AINPx 输入随后可从0V 摆动至5V、从而实现+/-2.5V 的差分输入电压范围。

    在这种情况下、您将获得以下转换代码:

    AINPx=0V、转换代码将为负满量程、或者-2^23十进制。

    AINPx=2.5V、转换代码将为十进制0

    AINPx=5V、转换代码将为正满量程、或2^23-1十进制。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢。