This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925297/ads52j90-ads52j90

器件型号:ADS52J90
大家好、 我计划使用具有40MSPS 和50MHz 输入信号的 ADS52J90。 我想知道该配置中100MHz 输入信号的衰减是多少? 如果有... 这是我的 HD2失真。 此致 、Yinon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们将研究您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是使用我们的 ADS52J90 EVM 板进行测试的、其中包括输入信号变压器一起。

    谢谢你。

    请看一下。