This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCPro:EULA:报告?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926962/adcpro-eula-reporting

器件型号:ADCPro

我正在安装 ADCPro (v2)、并被要求同意一个包含以下令人惊讶的条款的 EULA:

E.报告.  应 TI 的要求、您将完成一(1)份有关许可材料性能的书面评估报告、其中包括故障日志、状态报告和错误报告、以及与许可材料与竞争产品比较相关的任何和所有基准测试结果、并将其发送给 TI。  此类报告还将讨论您对许可材料的优点和缺点的评估以及任何建议的改进。  

我很确定我的 CEO 不会同意这一点。 除了我为我们的公司而不是 TI 工作之外、我们收集的任何竞争对手信息都可能包含在他们的 EULA 中(更不用说道德规范)。  

这进一步被以下因素所蒙混:

1) 1) EULA 文本中没有任何内容说明其应用的软件。

2) 2)安装程序随后执行了第二个不同的 EULA、其中不包含此条款。 我不知道哪一个 EULA 适用于什么--第二个是否取代了第一个?

也许这种"请求"是不可能的、但这种事情不会在法庭上搁置、所以我唯一的办法是卸载 ADCPro (解除协议)并自行评估。

我在论坛上没有提到/讨论过这一点。 这条条文是否真的不是说这些字眼呢? 第一个 EULA 是否因第二个 EULA 而不能工作? (我对第二份 EULA 满意。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    感谢您阅读软件许可条款!

    ADCPro 软件有两个许可证... 一个用于 TI 软件、另一个用于 NI 软件(NI-VISA Runtime 和 NI LabVIEW Runtime Engine)。

    安装程序在两年前必须更新、我们选择将旧安装程序包装在另一个安装程序中;因此、我们最终得到两组安装程序、每个安装程序都有 EULA 同意。 它不是很漂亮、但它就是它的样子。 第一组术语取代第二组、但两个 EULA 大多相同。

    关于许可证中的"报告"条款、这是在评估许可证中包含这些条款的标准行业惯例。 之所以将其包括在术语中、是因为它确立了"考虑"。 通过向 TI 提供它建立合同的东西、因为 TI 除了您的反馈之外、没有从该合同中获得任何其他好处、并且只有在我们提出要求时才会获得这些好处。 据了解、TI 从未要求客户提供此类报告。

    我希望这能解决您的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我看到您说的是什么。 感谢您的解释。