This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245-EP:2Vpp 的转换公式

Guru**** 2504385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927801/ads4245-ep-conversion-formula-for-2vpp

器件型号:ADS4245-EP

大家好、

我想知道以2补码表示的并行 CMOS 模式2Vpp 的转换公式。 尤其是0V、-1V、1V 的值。 我在这里假设计算出的差分电压为 VINP-VINM、因此为零、为正值和负值。 请提供帮助

谢谢、
Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawan、

    在14位和2V 摆幅下、1LSB 为0.12207mV。 对于1V 输入、2的比较器输出为  8191.使用-1V 时、输出为-8192。  0V 时、它为0。

    不确定这是否是您要求的。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我很困惑,如果0V 是中量程- 0x2000或0x0或者两者都是?

    谢谢、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawan、

    0V 为中标度。 在二的比较器中、该值为0x00。

    此致、

    Jim