This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:精度问题

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925779/ads1258-ep-accuracy-issue

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件: ADS1258

大家好、团队、

我的客户正在使用 ADS1258-EP 执行一些测试。 他们希望分享这些结果、并查看有关如何提高 ADC 精度的任何建议。

他们使用以下 配置进行此测试:

  1. 斩波已启用。
  2. 数据速率设置为11
  3. 最后11位被屏蔽关闭。
  4. 测试是在环境条件下完成的。
  5. 在 ADC 的 AIN 11上施加1V 精密输入、采集1000个样本、对其求平均值并读取结果。
  6. 在 ADC 的 AIN 11上施加3V 精密输入、采集1000个样本、对其求平均值并读取结果。

他们在该测试中看到以下结果。  未校准部分的结果中似乎存在很多误差。

客户对以下结果有一些疑问:

  1. 是否有方法可以减小未校准输出中的误差? 因为它是 Δ-Σ 转换器、所以根据我的理解、结果应该非常好。
  2. 校准(直线法)只应用于其中一个芯片、以减少偏移和增益误差。 我们能否将这些校准系数存储在微控制器存储器中、并将这些系数应用于不同控制器的所有芯片? 由于不同芯片的失调电压和增益误差会有所不同、因此我不确定是否可以在其他芯片上应用这些校准系数?

 

e2e.ti.com/.../4353.TEST.docx

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    让我来看看这个、然后返回给您

    您是否有要分享的原理图?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    为了跟进此问题、我想澄清一下、此问题已通过以下建议离线解决:

    1. ADS1258输入阻抗非常低、因此将输入信号直接馈入 ADC 可能会导致大量的泄漏电流、具体取决于输入路径中的任何电阻、例如抗混叠 RC 滤波器。 我建议对这些输入进行缓冲(这对于实验室测试可能无关紧要、但是在测量实际信号的实际系统中、这可能会产生影响)
    2. 如果需要最佳性能、使用精密缓冲基准(REF50xx 可以、REF6xxx 会更好)比选择的并联基准更合适。 同样、ADS1258基准输入不在内部进行缓冲。
    3. 确保 ADC 上的 REFN 连接直接连接回外部 VREF 上的 GND 引脚。 换言之,不要将过孔直接放在 REFN 上接地,而将另一个过孔放在 VREF GND 上,而是将一条从 REFN 返回到 VREF 的 GND 连接的迹线添加回。 这样可确保 VREF 信号更清晰
    4. 添加与数字线路串联的小电阻器(通常为30-50ohm)、以帮助抑制反射

    布莱恩