This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:偏移澄清

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927441/ads1158-offset-clarification

器件型号:ADS1158

您好!

我正在尝试对偏移测量以及它的使用方式进行一些澄清。 这应该只测量一次并应用于每个通道还是应用于每次扫描? 数据表对正确使用的内容有点模糊。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    失调电压通道将 MUXOUT 引脚短接在一起(至1/2 Vs 电压)、以单独测试 OPAMP + ADC 失调电压(BYPA = 1)或 ADC 失调电压(BYPA = 0)、作为测试和/或校准 ADC 失调电压(例如自失调电压校准)的一种方法。 它不会考虑信号链中的所有偏移误差(即传感器的偏移以及多路复用器偏移或输入偏置电流产生的任何偏移在该配置中被忽略)。 但是,“自偏移”校准仍然非常有用,并且肯定比尝试测量所有16个通道上的偏移更容易。

    请告诉我这是否回答了您的具体问题

    布莱恩