This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC3444

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927637/adc3444-adc3444

器件型号:ADC3444

您好!

我想知道差分输入的动态范围@频率<100MHz。

谢谢、

Enrique Rivera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入满量程电压为2Vpp。  在100MHz 及以下频率下、SNR 性能超过72-73dBFS 左右。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    您是否具有最小差分输入电压?

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况本身并不是最低的。  如果需要、您可以不注入任何信号。  我认为您正在尝试找出 可检测到的最小信号。   NSD (噪声频谱密度)参数是器件的热本底噪声。  ADC34xx NSD 大约为-143dBFS/Hz。  如果没有数字处理增益、您将无法检测到低于该电平的信号。

    -RJH