主题中讨论的其他器件:DAC8742H、
您好!
我能够通过 SPI 接口读取控制寄存器(0x02)。 但我无法写入它。
我将按如下方式发送命令、
byte-1:0x02, byte-2:0xA0和 byte-3:0x42。
DAC8741还接收到相同的数据、我已通过 SPI 上的下一次读取字节来确认这些数据。
SPI 模式:首先配置1和 MSB。
请建议。
谢谢、
Mukesh Prajapati。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能够通过 SPI 接口读取控制寄存器(0x02)。 但我无法写入它。
我将按如下方式发送命令、
byte-1:0x02, byte-2:0xA0和 byte-3:0x42。
DAC8741还接收到相同的数据、我已通过 SPI 上的下一次读取字节来确认这些数据。
SPI 模式:首先配置1和 MSB。
请建议。
谢谢、
Mukesh Prajapati。