请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 1) 1)即使偏移地址0x09h 未使用呼吸测量功能、是否需要将 Bit1设置为"1"? 同样、在其他偏移地址中有一个位具有描述"必须设置为"0"或"1"、 但是、即使不使用偏移地址的函数、我也需要根据"必须设置为"0"或"1"来设置其他偏移地址中的位为"0"或"1"?
2) 2)如果我在不使用导联脱落功能的情况下仅测量心电图、使用偏移地址0x0Ah 和0x06h、0x02h (通道2未使用)上的 RA、LA 和 RLD、该怎么办?
3) 3)当通道2未被使用时、如何在偏移地址0x05h 处配置通道2的设置?
4) 4)使用通道1时、如何在偏移地址0x04h 处配置通道1的设置?
5) 5)如果不使用偏移地址0x03h 处的导联脱落功能、应如何配置设置?
6) 6)滤波器(高通、低通和陷波)是否显示在 ADS1292R 内的功能表中? 如果是、请告诉我们寄存器的偏移地址。