This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148

Guru**** 2952030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1243, ADS1241, ADS1242, ADS1248, ADS1240, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926674/ads1148-ads1148

器件型号:ADS1148
主题中讨论的其他器件:ADS1243、 ADS1241、 ADS1242、 ADS1248、 ADS1240、

尊敬的所有人:

我计划将 ADS1148IPW 用于 Pirani 真空计传感器。

原理图如下所示:

但是、通过查看计算结果、需要200mV 的 REF 电压。  

是否可以按照建议直接使用200mV、否则会影响分辨率? 例如、如果我使用2.047V 电压、并使用增益、如何将其除以以无温度漂移等、则会出现误差。 Pirani 传感器的灯丝也约为4欧姆、流过该传感器的电流为0.4 A。 我们更赞赏作为建议和意见提供的任何帮助。  

此致、

Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    您能否分享 Pirani 监测计的器件型号?  

    ADS1248基准不能变为低电平、但是 ADS1240、ADS1241、ADS1242或 ADS1243可能是一个候选器件、因为其基准的幅度可能较小、为100mV 至5V。  

    让我与团队中的其他一些成员核实一下是否有任何其他器件更适合您的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您详细介绍这一内容。  

    该监测计是在车臣生产的旧监测计、它仅是一条线路、其中包含4欧姆的 Wolfram 导线和3.5欧姆铜导线、缠绕在监测计底部。 此外、还添加了两个电位器、它们均构成 惠斯通电桥。 目前、原理图是使用大量运算放大器实现的、我们希望对其进行升级、因为电子元件开始降级、安装无法按预期稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    我很高兴。 老实说、我对这种类型的应用并不是很熟悉、但我会尽力提供帮助。  

    我明白了。 什么开始降低? 根据我的经验、电容器通常是首先降级的组件。  

    您是否了解了 ADS1240/1/2/3? 该团队未了解任何其他支持基准电压低于~500mV 的器件。  

    如果使用基准电压为2V 的 ADS1148、则需要通过灯丝限制电流、也许需要使用一个额外的电阻器、或者可能需要修改桥电路来限制电流。 第二个挑战是、来自桥电路的输出信号的幅度较低。 如果为200mV、则仅使用 ADC 满量程范围的10%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将使用 ADS1240。