This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:与时序相关的噪声

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925320/ads8344-timing-related-noise

器件型号:ADS8344

我在24位模式下从 ADS8344EBG4一次读取4个通道,使用外部时钟(1.5MHz)在两个周期之间没有断电

在此模式下,我将(13 * 8)个时钟发送到设备,让 nCS 成帧所有时钟(在整个周期结束前不会变为非活动状态)

读取通道0-2-4-6、我会看到偶尔出现的"干扰"。 这些是:

  • 仅在通道4上(第三个通道读取)
  • 温度相关(仅当温度处于特定的小范围内时才会看到它们-大约28C-32C)
  • 与"true"值的恒定偏移
  • 不是所有板上的(我在6个样本中的2个上看到它)
  • 每10-20个样本发生一次(在上述条件下)

查看 ADC 的数字、当输出值从0xn7转换为0xn8时、似乎会发生毛刺脉冲、偏移值为16。 系统中的背景噪声(大约为+/-2位)使得这很难完全确定、但观察到的所有干扰都围绕着这一转换、从数据可以看出、"干扰"数代表了与实际数的恒定偏移。

如果我交换读取顺序、4-2-0-6、那么我会看到通道0上的干扰-即它们已经保留在第三个通道读取中。

我在电路板上看不到任何与此相关的其他活动、很难看到噪声引起的影响会产生这样的"数字"结果。

我可以通过读取0-2-4-4-6 (然后丢弃通道4的第一个样本)来“解决”该问题,但这并不理想。

有此器件经验但发现任何类似效果的人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我怀疑这是一个数字计时问题、它是如何不遵循模拟输入的

    您是否会为良好的帧和第三坏帧提供数字通信的示波器截图?

    DOE 错误会每3个倍数重复一次、这意味着帧3、6、9等上会出现干扰?

    此外、您是否会提供有关该干扰的更多详细信息?

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    对答复迟交表示歉意。 我有一些问题:

    1. 您是要以24个时钟周期读取数据吗? 您的"24位"让我感到困惑。
    2. 您是否尝试使用内部时钟而不是外部时钟?  
    3. 您能否提供使用示波器捕获的时序、包括 DCLK、DIN、BUSY 和 DOUT 的毛刺脉冲? 从 ADC 捕获的原始数据将非常有用。 此外、原理图也会有所帮助。
    4. 您能否仅在电路板和电路板之间交换显示毛刺脉冲的 ADC 器件而不显示毛刺脉冲? 然后重新检查结果。

    此致、

    戴尔