This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:未使用的 SYNC 和 SYSREF 引脚的端接

Guru**** 2939080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927030/ads52j90-termination-of-unused-sync-and-sysref-pins

器件型号:ADS52J90

大家好、

如果我不使用 ADS52J90上的 JESD204接口、是否需要驱动 SYNC 和 SYSREF 引脚? 数据表规定、除了 JESD204B 子类1配置外、SYSREF 应保持低电平。 两个线对能否保持未连接状态(由于内部端接至0.7V)或接地(如 LVCMOS 配置)? 还是在所有情况下都需要使用数据表中指定的偏置网络?

提前感谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 JESD 引脚保持悬空。

    谢谢!