This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:AINM_X 能否连接到 REFIO_X 或 GND 都不能连接的电压?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353-Q1, OPA2320-Q1, REF34-Q1, ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927053/ads8353-q1-can-ainm_x-be-connected-to-a-voltage-that-neither-refio_x-nor-gnd

器件型号:ADS8353-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2320-Q1REF34-Q1ADS8353

您好!

我将使用示例外部电压基准、该基准使用 OPA2320-Q1实现 REF34-Q1、为 REFIO_A 和 REFIO_B 提供基准电压 但是、我希望将其中一个 ADS8353-Q1通道与一个传感器连接、该传感器将向 AINP_A 引脚输出0-5V 信号、并将其自身独立的2.5V 基准电压输出到 AINM_A 引脚。 来自传感器的这个2.5V 基准电压不是提供给 REFIO_A 的基准电压、但是它仍然~2.5V。 这是合适的、还是 AINM_A 必须连接到 REFIO_A 或 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果 ADS8353的 AINM 引脚也以 ADS8353相同的 GND 为基准、则您当然可以使用外部源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是一个很大的帮助。