This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:455KHz 时的输入频率

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926636/ads7044-input-frequency-at-455khz

器件型号:ADS7044

大家好、

我们要确认455Khz 输入是否存在预期误差、但400kHz 似乎正常。

提前感谢您的参与。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、在455Khz 输入频率下没有预期误差。

    您能解释一下您看到的错误类型吗?

    什么是驱动输入、使用什么采样率?

    此致

    Cynthia