This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1280:如何为 dac1280发送位流

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, DAC1280, ADS1282, DAC9881, DAC91001, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925528/dac1280-how-to-send-bits-stream-for-dac1280

器件型号:DAC1280
主题中讨论的其他器件:AMC1210ADS1282DAC9881DAC91001DAC11001A

尊敬的先生  

我对1或0的数据数量和时间( 分钟或秒)很好奇

我 需要发送到 TDATA 、以便 能够获得最小或最大电流

因为在数据表中、只需告诉我们1或0密度的百分比

谢谢!!

Tai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TIA、

    我不得不查看这一点、因为我也有同样的问题...

    我发现这两个相关的 E2E 问题和回答有助于回答此主题:

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-precision_data_converters/f/75/t/95185

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-precision_data_converters/f/75/t/61405

    根据 Tony 对第一个链接的响应、位流的长度是任意的、可以是您想要的长度或长度。 在第二个链接中、Tom 链接到一些可能有用的其他资源、包括一些 MATLAB 代码(来自 https://www.ti.com/lit/zip/sbac047)、虽然该代码适用于 AMC1210、但也应与 DAC1280稍微相关。

    如果我发现更多信息、我将回复并提供其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我无法访问您回复中的链接

    我还有另一个问题、如果我想获得最小的电流或最大电流  

    我该怎么做? 在数据表 中、它只告诉我们只 计算1和0密度

    但我们不知道 DAC 将停止计算1和0密度的时间(更新速率)

    我们需要发送2^24数据?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    如下图所示、有多个串联的触发器可控制总共19个电流抽头。 如果您在 TDATA 上交替计时"1"和"0"、您将获得接近0mA 的差分输出电流。 因此、最小输出电流将需要在0101010中计时...

    为了获得最大输出电流、您只需要为75%"1"密度的信号计时、例如01110111……

    对于介于两者之间的任何情况、触发器将对位流执行移动平均值、以计算平均输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    更清楚!! 但是、您能否给我提供另  一种电流模式

    例如 6%、43%。另一个问题是 我是否要 实现24位 DAC  

    准确度,将 向 DAC 发送更多1和0,移动平均 D 触发器??

    我 需要重复发送模式??

    非常感谢!!

    Tai

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    请看一下上面引用的 AMC1210 MATLAB Code I。 它有一个有助于生成位流的脚本。

    请注意、DAC1280并不是真正的24位直流精确器件。 我知道 TI.com 参数将其显示为24位 DAC、但数据表中没有实际指定分辨率。 该器件实际上是一款低 THD DAC、旨在与 ADS128x 器件搭配使用并由数字滤波器进行滤波。 例如、如果您不使用 ADS1282数字滤波器对 DAC 输出进行滤波、您将看到大量带内噪声。

    如果低噪声和高精度很重要、那么我建议改用以下器件之一:DAC11001A、DAC91001或 DAC9881。