This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:它是否可以与 AVDD >DVDD 一起使用? 数据表显示"否"、论坛问题可能会提出

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926060/tla2528-can-it-bu-used-with-avdd-dvdd-datasheet-says-no-forum-question-suggests-maybe

器件型号:TLA2528

您好!

我正在考虑在新设计中采用 TLA2528、因为它具有单独的 AVDD 和 DVDD 电源。

关于此主题、数据表指出:

AVDD > 2.35V

DVDD > 1.65V

但是、在文档的后面部分、提到输入电压被限制在 DVDD (显然是来自 ESD 保护)。 我找到了一个建议使用 TLA2528的论坛问题、因为它适用于 AVDD > DVDD。

是否有人可以确认数据表是否正确或是否有错误,是否可以将其与 AVDD=3.6V 和 DVDD=1.8V 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重新阅读我的帖子后、除了几个拼写错误之外、我不确定我是否真的很清楚。 尽管 AVDD > DVDD、但我仍希望在[0-AVDD]范围内使用模拟输入 AIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    是的、AIN 引脚的电压范围可从0V 至 AVDD、与 DVDD 上的电压无关。

    输入引脚 AINx/GPIOx 都是以 AVDD 电源为基准。  绝对最大值表以及规格部分都将这些输入参考 AVDD。

    此外、我查看了数据表、找不到错误。  您能否指出数据表将输入指向 DVDD 的特定部分?

    谢谢、

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我确认我在数据表中看到的是相同的东西。 我在我的历史记录中找不到指向错误数据表的链接(我认为是来自 DigiKey 或 Mouser 的链接、但第二个链接正确指向 TI.com、第一个链接似乎没有指向此 ADC 的链接)。 很抱歉听到噪音。

    此致、

    Christophe。