主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 DAC81416
我已经读过很多次了、但仍然无法理解、如何使用 USB2ANY 和 EVM 软件来精确地使用此切换模式? AB-TOG[2:0]的用途是什么? 写入和加载寄存器或替换 TOGG[2:0]的功能?
这是我第一次接触这个。 如果您能回答这个问题、我将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经读过很多次了、但仍然无法理解、如何使用 USB2ANY 和 EVM 软件来精确地使用此切换模式? AB-TOG[2:0]的用途是什么? 写入和加载寄存器或替换 TOGG[2:0]的功能?
这是我第一次接触这个。 如果您能回答这个问题、我将不胜感激。
您好!
器件中的每个 DAC 都可以独立配置为在切换模式下运行。 切换模式下的 DAC 通道包含两个 DAC 寄存器(寄存器 A 和寄存器 B)、可设置为在这两个值之间重复切换。 因此、当您启用这些位时、可以将相应的 DAC 配置为在这两个值之间切换。 此功能可用于向 DAC 输出或开/关信号等添加抖动
在 EVM 软件中,您可以为每个通道分别启用切换模式,并配置寄存器 A 和寄存器 B
请告诉我、这将回答您的问题、如果您需要有关相同问题的更多帮助、请告诉我。
此致、
AK
您好!
非常感谢您的回复。 让我改变这个问题。 使用切换模式的步骤是什么? 执行 TI 提供的步骤?
1.将 DAC 通道设置为同步模式,并禁用该通道的切换模式
2.将所需的寄存器 A 值写入 DAC 数据寄存器
3.发出 DAC 触发信号以加载寄存器 A
4.将所需的寄存器 B 值写入 DAC 数据寄存器
5.启用切换模式以加载寄存器 B
"DAC 触发信号"的作用是什么? LDAC 位? 执行这些操作后、如果我在软件中打开高电平 DAC 开关并将方波信号连接到切换引脚?
此外,同一份文件还提到:
附加。 通过置位 SOFTTOGGLE-EN 位、可将器件配置为软件控制切换操作。 在此模式下、三个 AB-TOG[2:0]位中的任何一个都可用作切换控制信号。 将 AB-TOG 位设置为1可启用寄存器 B、将其设置为0可启用寄存器 A
这种"SOFTTOGGLE"方式的详细步骤是什么?
再次感谢你能抽出时间。
您好!
根据您的解释、数据表中说明的切换模式功能是正确的。 为了更清楚地说明、我将更详细地解释一下。
DAC81416有两个寄存器、一个是数据缓冲器(被称为寄存器 B)和寄存器 A。在正常同步运行模式中、使用 SPI 帧写入的数据将首先加载到缓冲寄存器中、在该 DAC 接收到 LDAC 信号(硬件引脚或软件 LDAC)之后、 缓冲寄存器的内容将被加载到 DAC 寄存器 A 中、输出将被更新。 现在 DAC 寄存器 A 包含数据。 这是正常的同步操作。
现在、对于切换模式操作、您只需禁用特定通道的首次切换模式操作、然后按照上述步骤操作。
此外,在 LDAC 触发后,您需要将切换数据写入寄存器 B 并启用切换模式。 现在两个寄存器包含不同的数据、您可以根据硬件切换模式引脚或软件在这两个值之间切换。
软件切换位被映射到硬件切换引脚。 这3个位在内部映射到硬件切换模式引脚。 如果您没有额外的 GPIO 来控制这些切换模式引脚、则可以启用软件切换模式。
此致、
AK