This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:单端输入和输入电压范围

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925264/ads131e04-single-ended-input-and-input-voltage-range

器件型号:ADS131E04
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

您好!

我想澄清有关 ADS131E04输入信号的一些要点。

ADS131E04的电源电压为 AVDD = 3.3V、AVSS = 0V。VREF 设置为内部2.4V。
假设增益设置为1、我对 INxP 在0至2.4V 范围内允许处于0V 范围内、而 INxN 固定为0V 是否正确? 还是0.8V 至2.5V 的输入范围? 当增益= 2时、情况是怎样的? 0V 至1.2V 或1.3V 至2V?

我的"signal_single_end"调节为0V 至2.4V 范围内。是否可以使用如上所示的简单电路转换信号? 如果没有、应如何连接到电压范围为0V 至2.4V 的信号?
是否可以直接连接0V 至3.3V 范围内的单端信号并转换满量程?

非常感谢。

此致、Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、


    如果您将增益设置为1、则模拟输入范围(其中 AINP 和 AINN 可为)为 AVSS+0.3V 至 AVDD-0.3V。 但是、您能够测量的最大信号是 AINP-AINN = 2.4V。 在 AVDD=3.3V 和 AVSS=0V 的情况下、您可以测量0.3V 至2.7V、也可以测量0.6V 至3.0V。 输入是差分的、因此如果 AINN 高于 AINP、则会有一个负 ADC 读数。

    由于 PGA 的性质、范围随增益而变化。 通常、我们将其描述为输入共模范围(请参阅 ADS131E04数据表的第23页)。 它使用一个公式来描述范围、如下所示:

    描述有点复杂的原因是、有一些因素限制了输入范围、以确保 PGA 正常运行。 PGA 基本上看起来像 INA 的前端、也显示在数据表中:

    首先、由于运算放大器本身、PGA 具有限制。 PGA 的输出不会在任何电源轨(AVDD 或 AVSS)的0.3V 范围内达到。 在增益为1时、PGA 无法缓冲接近任一电源的输入。 当增益不为1时、限制 PGA 的因素是输入和输出共模信号必须相同。 这通常在具有高增益的 PGA 中可见。 当输出较大时、输入必须小得多。 如果输入共模电压和输出共模电压相同、且输出较大、则输入限制为保持在 PGA 的1/2 Vs 点附近。 对于该数据表、我们没有显示该图的图、但我从 ADS124S0x 数据表中得到了该图:

    其结构与之相似、但 PGA 输出更接近电源轨。

    对于您的应用、您可以使用不具有此 PGA 限制的其他 ADC。 ADS131M04是一款类似的器件、可放大输入、但没有传统的 PGA 增益、也没有这种限制。

    另一种选择是将此器件与双极电源配合使用。 这样、您就可以使用+/-2.5V 电源来操作器件。 这样、您就可以将负输入接地、并能够在此处进行测量。

    最后一个选项是构建一些电路、以便将输入转换为正确的共模输入电平。 如果您使用的是全差分放大器、则可以将输入共模点设置为2.5V 并获得全差分输出信号。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    谢谢、这对您有很大帮助。

    当使用 ADS131M04时、我的输入范围为-1.2V 至+1.2V、增益= 1且 VREF = 1.2V。由于我的信号介于0V 和2.4V 之间、我必须使用分压器、并且我的转换范围将导致0V - 1.2V 在本例中、使用 ADS131M04无法(或没有帮助)将电平转换为更高的共模输入电平。 我是对的吗?

    谢谢你。

    此致、
    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、


    ADS131M04的 PGA 类型与 ADS131E04不同。 ADS131M04使用电容调节来实现采样增益。 因此、它没有与 ADS131E04相同的共模输入范围限制。

    对于 ADS131M04、您只需使用分压器对输入进行分压即可将输入设置为0至1.2V。 您会将可用范围(负输入)的一半丢弃、但实际上、这可能更容易实现。 这还可以减少任何电平转换电路中可能存在的偏移和漂移问题。

    不过、我要注意的是、ADS131M04的输入阻抗仅为300k Ω。 对于分压器、您需要使用小电阻器或 ADC 的输入阻抗来加载电阻分压器(例如、如果您使用两个10k 电阻器来分压电压、则视在10k Ω 电阻器的变化量为多少? 大约为3.2%)。

    您不必担心输入的共模电压变化、但可能需要担心 ADC 的输入阻抗。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    感谢您显示这些选项和提示。