This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:器件初始化时 SYSREF 自动校准的顺序

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925190/adc12dj2700-order-of-sysref-auto-calibration-when-device-initialization

器件型号:ADC12DJ2700

你好。  

我想执行自动 SYSREF 校准、但我想知道初始化序列的哪个阶段应该将 src_en 设置为1。

换句话说、我想知道正常运行条件对于启动自动 SYSREF 校准意味着什么。

--------------------------------------------------

8.3初始化设置

器件和 JESD204接口需要特定的启动和对齐序列。 以下步骤列出了该序列的一般顺序。

1.为器件加电或复位。
2.在所需频率下施加稳定的器件 CLK 信号。
3.对 JESD_EN = 0进行编程以停止 JESD204B 状态机并允许更改设置。
4.设定 CAL_EN = 0来停止校准状态机并允许更改设置。
5.对所需的 JMODE 进行编程。
6.对所需的 KM1值进行编程。 Km1 = K-1。
7.根据需要对 SYNC_SEL 进行编程。 选择 SYNCSE 或时间戳差分输入。
8.根据需要配置器件校准设置。 根据需要选择前台或后台校准模式和偏移校准。
9.设定 CAL_EN = 1来启用校准状态机。
10.通过 OVR_EN 启用超范围并根据需要调整设置。
11.对 JESD_EN = 1进行编程、以重新启动 JESD204B 状态机并允许链路重新启动。
12. JESD204B 接口的工作方式是响应接收器发出的 SYNC 信号。
13.编程 CAL_SOFT_TRIG = 0。
14.对 CAL_SOFT_TRIG 进行编程、以启动校准。

--------------------------------------------------

7.3.5.3.2

~ADC12DJ2700必须应用合适的器件时钟、并进行编程以实现正常运行

开始自动 SYSREF 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongpil,

    我想说、在第14步之后、您可以启动 自动 sysref 校准。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行 sysref 自动校准之前、它似乎未在 sysref 和设备 clk 之间对齐。 是否可以在该状态下启用 JESD 接口?

    再问一个问题、即使 JESD 接口的链路未连接、ADC 内核前景校准是否正常执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongpil,

    第二个问题的答案是正确的。 即使未连接 JESD 接口、也可以启用 FG 校准。

    在你的第一个问题上、我需要对这个问题进行一些思考。 我会再来的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongpil,

    要回答您的问题:在执行 sysref 自动校准之前、它似乎未在 sysref 和设备 clk 之间对齐。 是否可以在该状态下启用 JESD 接口?

    如果您需要同步多个器件或需要确定性延迟、则需要 sysref。 否则、您可以在执行自动校准时启用 JESD 接口。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。