This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 FAN3852相似的器件?

Guru**** 2545580 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927037/similar-device-to-fan3852

主题中讨论的其他器件:PCM1808

您好!

TI 是否具有与 ONSEMI FAN3852 (https://www.onsemi.cn/PowerSolutions/document/FAN3852-D.PDF)类似的功能。 理想情况下具有较低功耗和小巧外形。

我们希望使用该器件将传感器信号数字化、而不是使用麦克风、而是使用微小的拾取线圈。 理想情况下、该器件的工作电压为1V、约为100uA (越小越好)。 线圈具有510mH@1KHz 和112+/-20%mV/高斯@1KHz 和5400欧姆。 谢谢!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FAN3852是驻极体 PDM 转换器 IC。  它基本上采用模拟麦克风、通过 FAN3852创建双芯片"数字麦克风"。

    我们没有任何类似的设备输出 PDM 数据流。  我们有多个器件输入 PDM 输入流并输出 I2S/LJ/RJ/TDM 音频串行数据。  如果客户需要 PDM 输出、我们没有太多。  如果他们正在寻找一个非常简单的模拟输入音频转换器、请看一下 PCM1808、它还可以接受麦克风输入、但会输出 I2S 输出流。