This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:内部/外部基准配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926496/ads1260-internal-external-reference-configuration

器件型号:ADS1260
主题中讨论的其他器件: REF6025

您好!

我们关注内部基准配置和外部基准配置之间的差异。

例如、我们担心外部基准配置会延长稳定时间。

如果有一个与内部基准具有相同特性的基准电压并且它与外部基准连接、则其特性与内部基准相同。

我的理解是否正确?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    基准的特性取决于其设计。 以下显示了 ADS1260上的内部基准电压的设置时间和外部基准电压 REF6025的稳定时间、该基准电压在输出端具有更高的 BW 缓冲器、可对 ADC 的第一个采样进行更高的精度、两者都具有100ms 的稳定时间、 但是、同时也意味 着 ADS1260上稳定至±0.001%的最终值、REF6025上稳定至0.1%的最终值、稳定至更高精度所需的时间将更长。 请注意、REF6025具有更低的漂移性能。

    希望这对您有所帮助。

    ADS1260上的内部电压基准:

    外部电压基准 REF6025:  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔-圣、

    感谢你的帮助。

    我知道、这些特性因上述基准性能而异。

    我想知道"配置"是否存在差异。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我看不到配置上的差异。 可通过同一个内部多路复用器、然后通过内部基准缓冲器在同一个 REF 寄存器中选择内部或外部基准电压。  

    此致、

    戴尔