This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926912/adc32rf80evm

主题中讨论的其他器件:ADC32RF80

双频带和复数意味着什么以及何时应该选择它们?我可以同时使用 CHA 和 CHB 进行采样、当我同时使用两个通道时、我应该在 GUI 中设置什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    数据表中的"8.3.4.3抽取滤波器"部分介绍了双频带复数输出模式。 两个通道可同时用于双频带模式。 按照您在 GUI 快照中设置的方式、将使用两个通道。

    当使用 ADC32RF80_LMF_8821时、您将在 HSDC 专业版中看到8个通道。 2个 ADC 通道中的每个通道将提供2个复杂 IQ 输出对。 JESD 输出中总共有8个通道。

    此致、

    Vijay