This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:器件的 Python 源代码

Guru**** 2892180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927020/ads8638-python-source-code-for-device

器件型号:ADS8638

查找 ADS28638的 Python 源代码以控制和设置器件或任何其他相关 ADC 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    遗憾的是、该 ADC 没有示例代码。 这是新设计吗? 如果是这样、 ADS8668 ADC 系列可以为您提供一个很好的解决方案、 它具有许多您可以从集成模拟前端(AFE)中受益的功能、例如、每个通道上都有 PGA、LPF 滤波器和 ADC 驱动器、单个+5V 电源、但可以支持+/-10V 直接双极输入信号。  

    此致、

    戴尔