This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSDC 专业版

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926579/hsdc-pro

主题中讨论的其他器件:ADC32RF80EVM

当我从 HSDC Pro 保存从 ADC 捕获的频率 DOMORE 信号的.csv 文件时、如何打开它? 当我用 HSDC 专业版打开它时、我无法获得 频率圆顶信号、只能看到一些代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您必须在 GUI 左下方输入有效的 ADC 输出数据速率值才能查看频域数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jim

    当我断开电路板与 PC 的连接并打开 HSDC pro 保存的.CSV 文件时、请设置与我连接电路板时一致的正确 ADC 输出数据速率、但我找不到采样数据。 如下图所示、我对60MHz 频率进行了采样、但当我将其保存为.CSV 文件并在断开电路板连接后将其打开时、结果会有所不同。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    当您选择"导入二进制文件"时、您是否在打开的新窗口中输入了正确的参数、该窗口会询问"通道数"和"位数"?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定什么 是"位数"、当我使用 ADC32RF80EVM 时、抽取率为4倍、DDC 模式、什么是  "位数"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    此模式下的"位数"为16。

    此致、

    Vijay