This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM、ADC32RF80EVM、TSW14J56EVM

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM, ADC32RF80EVM, LMK04828, LMX2592, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926920/lmk04828bevm-adc32rf80evm-tsw14j56evm

主题中讨论的其他器件:LMK04828BEVMADC32RF80EVMLMK04828ADC32RF45EVMLMX2592ADC32RF80

我将 LMK04828BEVM 的 CLKIN*连接到信号发生  器,并将频率设置为122.88MHz,将 DCLKout0和 DCLKout10连接到 ADC32RF80EVM 的 J7和 J5,在 TICS pro,中将分频器的值设置为1以生成2949.12MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果通过这种方式从 LMK04828连接时钟、则时钟信号功率太小、ADC 无法正常工作。 这里、LMK 的单端输出将在 ADC32RF45EVM 上进行平衡-非平衡变压器、以转换为差动、从而导致信号振幅损耗。  

    ADC32RF80EVM 上有一个 LMK04828。 通过安装 C431和 C432、来自 LMK 的差分输出可直接连接到 ADC32RF80的差分时钟输入。 即使如此、与 LMX2592 (EVM 上的默认选项)的时钟相比、SNR 也会下降几 dB。 LMX2592可在2949.12MHz 下提供更大的输出功率。

    此致、

    Vijay