This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:不带电荷泵的单端信号

Guru**** 2914690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, ADS131A04, LM7705, OPA140, ADS1118, OPA862, ADS131M04, ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926282/ads131a04-single-ended-signal-without-charge-pump

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件:OPA365LM7705OPA140ADS1118OPA862ADS131M04ADS8584S

您好!

我尝试将来自跨阻放大器的多个同步信号数字化为0 - 4V 范围。

我查看了 EVM 数据表、该数据表使用 OPA365作为单端信号缓冲器的示例。

是否可以使用具有更宽电源电压范围(+/-5V)和 GND 的 OPA 作为公共电源来实现该范围? 您能否建议一个适合实现 ADS131A04高精度的小型 OPA?

我是否会看到通过使用 LM7705将 AVSS 负偏置为-0.232而不是将 AVSS 连接到 GND 来改善 GND 周围的信号处理、这是常见的、或者这会产生奇怪的情况?

非常感谢、

-Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS131A04包含一个反相电荷泵、因此 LM7705不需要为 A04的 AVSS 引脚供电。  

    考虑 OPA140或另一个 OPA14x 器件、它们具有 JFET 前端、由于具有低输入偏置电流和输入失调电流、因此常用于 TIA 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回复。

    完整任务说明-我使用多个来自+/-5V 电源的并行 ADA4530-1、但仅从0-5V 获得正输出。 我需要以>=14位的精度对这些进行数字化。

    我本来希望找到一个多输入单端 ADC,但 ADS1118对于信令非常奇怪-它需要轮询而不是使用标准!DRDY 来指示完成。 ADA4530-1评估套件中使用的 AD7172-2外形非常尴尬。 因此、ADS131A04看起来很有希望。 其他器件开始进入64引脚区域、并需要大量无源器件。

    我不会将 OPA14x 用作 TIA (我使用的是 ADA4530-1)、而是用作缓冲级-我希望这仍然适合它。

    我能否使用 GND 基准反相输入的+/-5V 双极电源为 OPA14x 供电、但让 ADS131A04使用单个+5V/GND 运行、或者在此配置中、ADS131A04还必须具有负电源轨?

    我询问 LM7705的原因是尝试在没有电荷泵的情况下将输入范围提前扩展到0V 以下、同时保持在5.5V 最大输入范围内-激活电荷泵会将范围减小到3.45V、我的信号将从 GND 摆动到+4.096V。

    我也是如此:

    a)使用带+/-5V 电源的 OPA14x 将信号缓冲到+5V/GND ADS131A04中(具有或不具有 LM7705以使负偏置保持在输入最大范围以下)、从而保持0-4.096V 输入范围

    b)使用+/-2.5电源为前端供电、并将+/-2.5V 差动放大器用于+/-2.5V ADS131A04、并尝试找到合适的跨阻电阻器以仍然为我提供合适的 I/V 转换

    c)看看类似单端转差分驱动器的东西(例如 OPA862 -但我不明白为什么是2V/V?)

    欢迎您提供宝贵意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    理解、感谢您的详细介绍。  在支持 TI 精密放大器产品的小组中工作后、我希望您改用 TI 运算放大器、而不是 ADI 产品。   

    除了 ADS131A04、ADS131M04也非常适合。  另外、我们还提供了 ADS8584、它是内置缓冲模拟前端的一款非常易于使用的产品

    要直接回答您的问题、您可以将 ADS131A04与 LM7705搭配使用、前提是最大模拟电流小于其额定值。  我希望看到额外的 LM7705噪声在一定程度上注入到 ADS131A04结果中、因为它在非常高精度的应用中具有明显的频谱噪声。

    我 49Ω 方案 a。在运算放大器输出和 ADC 输入之间添加一个22 μ F 串联电阻器、然后在其后面将一个标准二极管钳位到 AVSS (GND)、以防止在上电至-5V 时出现负向瞬变、从而可能通过违反绝对最大输入来达到并损坏 ADC 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    理解、感谢您的详细介绍。  在支持 TI 精密放大器产品的小组中工作后、我希望您改用 TI 运算放大器、而不是 ADI 产品。   

    除了 ADS131A04、ADS131M04也非常适合。  另外、我们还有 ADS8584S、这是一款内置缓冲模拟前端的易用型产品

    要直接回答您的问题、您可以将 ADS131A04与 LM7705搭配使用、前提是最大模拟电流小于其额定值。  我希望看到额外的 LM7705噪声在一定程度上注入到 ADS131A04结果中、因为它在非常高精度的应用中具有明显的频谱噪声。

    我 49Ω 方案 a。在运算放大器输出和 ADC 输入之间添加一个22 μ F 串联电阻器、然后在其后面将一个标准二极管钳位到 AVSS (GND)、以防止在上电至-5V 时出现负向瞬变、从而可能通过违反绝对最大输入来达到并损坏 ADC 电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Collin!

    您一直都很乐于助人、

    -Rob。