This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:NCO 重置为在两个通道中具有相同的相位

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926703/adc32rf45evm-nco-reset-to-have-the-same-phase-in-both-channels

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

是否有一种简单的方法可以将 A 和 B 通道中的所有 NCO 复位为具有相同的相位?  我正在使用 EVM 和 ADC32RFxx-EVM GUI、希望在 GUI 中有一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    袁美您好、

    SYSREF 脉冲上的 NCO 相位复位。 要从 LMK 发送 SYSREF、您可以转到 GUI 中的 LMK04828选项卡、取消选中 GUI 快照下方突出显示的复选框。

    此致、

    Vijay