This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556和 ADS8555之间有何差异

Guru**** 2514745 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925996/ads8556-what-is-the-difference-between-ads8556-and-ads8555

器件型号:ADS8556
主题中讨论的其他器件:ADS8555

大家好、

ADS8556和 ADS8555之间的区别是什么? 我看到了数据表、它们非常接近。 我不确定它们在哪里 不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

      ADS8555 和 ADS8556 ADC 之间的唯一区别是 ADS8556上提供的局部断电模式、其他 ADC 包括引脚分配和运行时序在内都是相同的。 此外、这两款器件在并行模式下可提供高达630kSPS 的数据速率、在串行模式下可提供高达450kSPS 的数据速率。

    此致、

    戴尔