This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8675:ADC 输出错误

Guru**** 2905940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926141/ads8675-wrong-output-from-adc

器件型号:ADS8675

您好!

我正在尝试使用可变电源读取 ADC 的输出。 ADC 输出显示2个施加输入电压的倍数。

例如、如果我提供5V、则 ADC 输出显示10V。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameez、

    这个问题主要与您的数字计时有关、有一个位被移位。 您能否提供 仅用模拟示波器采集一个周期的时序、包括 CONVST、SCLK、SDI 和 SDO? 此外、请使用精密直流信号发生器作为 ADC 的模拟输入信号。  

    此致、

    戴尔