This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300不工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924789/afe4300-afe4300-not-work

器件型号:AFE4300

你(们)好

我在开发 AFE4300时遇到问题

VREF 引脚始终为零、MCU 通过 PWM 提供1MHz 时钟。

寄存器设置不能读回。

我认为 afe4300不起作用。

这是寄存器值

 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_device_CONTROL1、0x6006);       
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_ADC_CONTRAL_REGISTER1、0x4140);   
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_device_CONTROL2、0x0000);
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_ADC_CONTRAL_REGISTER2、0x0063);
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_BCM_DAC_FREQ、0x0034);       
 AFE4300_WRITE(AFE4300_REGISTER_IQ_MODE_ENABLE、0x0000);   
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_MISC_REGISTER1、0x0000);
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_MISC_REGISTER2、0xFFFF);
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_MISC_REGISTER3、0x0030);   
 AFE4300_WRITE (AFE4300_register_ISW_MUX、0x0408);
  AFE4300_WRITE (AFE4300_REGISTER_VSENSE_MUX、0x0408);
感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    我将关闭该帖子、因为我们已将讨论脱机。