This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:没有输入缓冲器的高速模式?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THS4521, THS4561, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926109/ads1278-high-speed-mode-with-no-input-buffer

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: THS4521、 THS4561、 THS4551

我们希望在监控系统中设计 ADS1278。 我们以前没有使用过 ADS1278。 我们要使用高速模式。

数据表(SBAS367F)第37页(应用信息)和图88-89似乎假设我们将使用输入缓冲器。 我们希望将传感器直接连接到差分输入、两者之间没有任何放大器。

信号电平约为1V (p-p)、因此我们不需要任何增益。 我们的输入阻抗将小于200欧姆。 根据图69、我估计 ADS1278有效阻抗约为10kOhm (Fclk=37MHz、因此 Fmod =~9MHz)。 我们的传感器似乎应该能够满足电流要求。

那么、我想在这里问:我们是否有理由不能/不应该省略传感器和 ADS1278输入之间的缓冲放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的发帖。

    对于输入驱动放大器的建议来自稳定 ADC 采样保持电容器输入引入的动态瞬态。 输入阻抗规格与 Δ-Σ 调制器的采样频率成正比、仅为 平均阻抗、通过平均输入电流计算得出。   每次采样开始时的动态电流需求要高得多。 这将在输入引脚上产生一个电压瞬态、此瞬态需要在大约1/2的调制器采样周期内稳定在低于本底噪声。 任何剩余的未稳定电压误差将直接转换为 ADC 输出误差。

    我们在 TI.com 上提供了一个非常全面的培训系列、称为 "Precision Labs - ADC"。 有一个特定部分介绍如何优化 ADC 输入端的 R-C 组件(称为"电荷桶"滤波器)以及如何选择输入放大器带宽要求。 本系列重点介绍 SAR ADC、但基本原理非常相似。

    此外、 还有一系列有关 Δ-Σ ADC 系统 的视频、其中包含如何优化外设电路的视频。 还有一个输入驱动部分说明了不正确的驱动放大器如何产生不必要的信号失真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想、当人们进入高端 ADC 时、这些东西变得更加重要。

    在该设计的早期版本中、我们遇到了前端运算放大器信号失真的问题、因此我们的第一个想法是完全避免这种失真。 THS4521规格看起来非常好、因此我们可能只需使用 EVM 进行尝试(我们知道需要什么)。 看起来 EVM 仅在一半输入上使用 THS4521、因此我想我们甚至可以并排尝试它们。

    我不想让 TI 想到(回来?) CTSD 中? 我认为他们通过设计避免了这些伪影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    驱动器放大器的增益带宽和输出摆幅功能在更大限度地减少失真方面发挥着重要作用。 在 EVM 上、通常对这些电路进行调优、以使用满量程输入信号处理最快的调制器采样速度。 如需了解相关信息、在 ADS1278和 THS4521之后发布了一些更新的 FDA 器件。 我不是高速放大器专家、但您可能对 THS4561和 THS4551感兴趣。

    不幸的是、我不能自由地在公共论坛上讨论我们未来的发展蓝图。

    此致、