This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926247/adc32rf80evm

主题中讨论的其他器件:ADC32RF80EVMADC32RF80

您好!

我们参考 ADC32RF80EVM 指南手册、第五部分是 EVM 板示例。在此示例中、ADC 通道1输入频率设置为1.96GHz、NCO 频率设置为1.9GHz、在软件 HSDC 中、ADC 输入目标频率设置为1.96GHz、如图所示。 最后一个信号显示为60MHz。但如果使用它、我们需要收集频率范围为0Hz 至500MHz 或更高的脉冲、我们不知道 ADC 输入目标频率、即、 要在不使用降频混合采样模式的情况下对未知信号进行采样。如何在 ADC 配置中设置 NCO 和 ADC 输入目标频率以及 NCO?此示例感觉像是提前了解信号的频率并将其输入 HSDC 软件以获得结果。我的理解是否正确?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对捕获500 MHz 的带宽感兴趣。  为此、您需要一个数据速率来支持该 BW。  您需要737.28MSPS 的数据速率和4倍的抽取率。  该组合可产生737.28/4 * 80%= 600MHz 的带宽、适用于捕获所需的带宽。  参考数据表中的表15、其中突出显示了抽取率和 LMFS 设置的各种选项。

    在该工具中、采样率仍然为2949.12MSPS。  抽取设置为4。  NCO 设置为所需频带的中点:300MHz。  输入频率是任意的。  您可以输入占位符值。 在采集过程中、无论指定的输入频率如何、该工具都会将标记置于最高音调。

    请注意、默认情况下、'RF80设置为第二奈奎斯特区域变压器。  在较低的第1奈奎斯特频率下、它们超出数据表频率限制。  此外、变压器不会达到直流电平。  您可能需要考虑修改电路板以消除变压器并直接访问差分输入。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、RHJ。

    我有另一个问题。 NCO 频率的功能是什么?它会影响什么?  NCO 是否移动有源频带?如前所述 、NCO 设置为所需频带的中点:300MHz。 但  这张图片中 NCO 的含义?这张图片来自 ADC32RF80用户指南。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NCO 是一种数控振荡器。  它用作数字混频器。  当数据速率设置为737.28时、您将获得大约600MHz 的可用带宽、该带宽将以 NCO 频率为中心。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!RJH

    但我还有两个问题、都是 关于采样带宽的问题。

    我们尝试对60MHz 信号进行采样、信号幅值与数据手册采样中的信号幅值相同。 此时、将 NCO 设置为0Hz、并选择采样率2949.12MHz/8=368.64MHz、但结果会产生非常大的噪声、低信噪比、并且无法区分60MHz 信号。 为什么?我们的设置有问题?如果我们想在不混合的情况下直接采样实际频率、可以将 NCO 设置为0Hz 吗?

    我们 发现、对于 adc32rf80配置、如图所示、只能选择8个抽取系数、因此 HSDC 中的分频带宽为368.64mhz、这已经是最大显示带宽。 如果我们需要更大的显示带宽、我们应该怎么办? 例如、如果要显示1.5GHz 的带宽、您能否将抽取系数调整为1? 现在无法选择提取系数1。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David: 请参阅下面的内容。  -RJH

    我们尝试对60MHz 信号进行采样、信号幅值与数据手册采样中的信号幅值相同。 此时、将 NCO 设置为0Hz、并选择采样率2949.12MHz/8=368.64MHz、但结果会产生非常大的噪声、低信噪比、并且无法区分60MHz 信号。 为什么?我们的设置有问题?如果我们想在不混合的情况下直接采样实际频率、可以将 NCO 设置为0Hz 吗?

    RJH>>噪声可能来自输入源的相位/热噪声。  最好使用具有 BPF 的高质量信号发生器和滤波器。  如果您真正注入60 MHz、请注意、输入变压器不适用于该频带。  它们可能会引入损耗和不平衡、从而影响杂散。

    我们 发现 、对于 adc32rf80 配置、如图所示、只能选择8个抽取系数、因此 HSDC 中的分频带宽为368.64mhz、这已经是最大显示带宽。 如果我们需要更大的显示带宽、我们应该怎么办? 例如、如果要显示1.5GHz 的带宽、您能否将抽取系数调整为1? 现在无法选择提取系数1。

    RJH>>否、由于出口控制限制、'RF80不支持1倍抽取(即 DDC 旁路)。  抽取率限制为4。  我在下拉菜单中看到了这一点。