This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60输入接口

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926553/ads54j60-ads54j60-input-interface

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: TSW54J60EVM

大家好、  

希望 大家都好。

根据第75页上的 TI ADS54J60数据表、图 136.在评估板 ADS54JXX EVM 提供的设计中、将  ADS54J60与变压器连接时、不需要 VCM-ADC =2.1V 的偏置电阻器。 在此配置中、ADC 输入接口电路是交流耦合的。  

在评估板提供的另一个设计中, TSW54J60EVM、 偏置电阻器 R5和 R9用于为驱动 ADC 的差分信号提供 VCM-ADC。 此配置也采用交流耦合配置。

您能否解释一下为什么偏置电阻器用于其中一个而不是另一个、而两者都是交流耦合接口?  

此致

Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samaneh、

    在 TSW54J60EVM 上、仅当输入为直流耦合时、才应使用进入模拟输入的 VCM。  对于交流耦合设置、R7和 R21应为 DNI。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢。

    Samaneh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    再次感谢你的帮助。 如果您也能帮助我回答以下问题、我将不胜感激。

    在由评估板 TSW54J60EVM 提供的设计中 , 如果我将差分放大器配置为 VS+=2.5V 和 VS-=-2.5V,这将导致  

    VOCM-FDA= 0 (假设 VICM-FDA = 0)并且还在 ADC 输入端使用直流耦合接口、我是否仍然需要使用偏置电阻器来提供 VCM_ADC?  (应该安装 R7和 R21)?

    此致

    Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samaneh、

    您是否仍将 ADC 的 VCM 连接连接到放大器? 如果是这样、并且两个模拟输入桥臂上的共模均为2V、则 不应安装 R7和 R21。 其他方面、您需要在中使用它们。 ADC 必须在输入端具有此共模电平、否则分辨率将会变低。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的解释。 否、我没有将 VCM-ADC 连接到 VCM-FDA。 由于我将 FDA 配置为 VS+=2.5V 和 VS-=-2.5V,因此我已将 VCM_FDA 连接到 GND,使 FDA 输出的共模电压为0V (以实现 FDA 的最佳性能)。 我假设由于 VOCM-FDA = 0V、我不需要 安装 R7和 R21、或者我弄错了? (这与交流耦合情况类似、驱动 ADC 的差分信号上没有直流电压)。

    此致

    Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samaneh、

    这是错误的。 您必须在输入端具有2V 直流电压。 如果您有0V (GND)、ADC 内部共模源将被拉至 GND。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 谢谢你。